This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:检查芯片本身是否由于施加到 Vin 的过压而导致损坏而短路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196045/tps22975-check-whether-the-chip-itself-is-shorted-due-to-damage-caused-by-overvoltage-applied-to-vin

器件型号:TPS22975

你好
TPS22975NDSG (=负载开关)部件用于老化测试仪的电路板部件。

我们将首先解释问题的情况。

在使用期间、对 Vin 引脚(=1、2)施加了大约13.5[V]的过压、TPS22975损坏。

因此、TPS22975内部预计会发生短路。

我在这方面向你提出一个问题。

Q1)如果 TPS22975NDSG 器件因过压而损坏、超过额定电压、那么芯片本身是否对 Vin 和 GND 短路进行了更正?

    如果是,请详细解释原则。

Q2)额定电压规格为最大6 [V]。 我已查看数据表。

    如果您有关于可能因过压而损坏的电压/电流的规格信息、请告知我们。

* 已附加损坏的映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。  

    我们不保证器件在超出绝对最大额定值的任何条件下都能正常工作。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我知道 TPS22975损坏后不提供任何保修。

    如果施加了 TPS22975引脚 VIN 过压且 TPS22975损坏

    如下面捕获的图像所示、无论 TPS22975 IC 处于短路模式还是未知状态、都需要相关信息。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehak、  

    要确认短路的原因、需要执行故障分析。  

    要启动 FA、您需要浏览位于以下位置的表单:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

     现场质量工程师将与 您联系、并决定是否可以接受 FA、或者您可以尝试手动测试引脚的导通性。  

    无论如何、超出"绝对最大额定值"下列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏、尽管我们无法在不进行故障分析的情况下说出哪些引脚短路、但这可能是损坏的原因。  

    此致、  

    Elizabeth