This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:占空比错误

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195986/tps92691-q1-duty-cycle-is-wrong

器件型号:TPS92691-Q1

我正在为我们已经进行原型设计和测试的项目调试设计。 我知道该设计是有效的。 无论如何...

我们在星期五焊接了第一个。 唯一的区别是我们没有焊接 DAC 和缓冲器(将用于模拟控制)。 而对于测试、我们将使用电源。 当我们开始使用 LED 阵列对其进行测试时、它似乎无法正常工作。 我探测了引脚、它们看起来都是正确的。 我注意到的唯一一点是该占空比非常低。 我已将屏幕截图进一步向下。 然后、当要测量其他东西时、LED 阵列会闪烁、我们从电路板右上角 Q2或 Q3周围(远离 IC)处闻到了一股发热和一股烟味。 然后、我们再次打开它、LED 阵列亮起。 此时我唯一注意到的是、当 Iadj 达到1.2V 而非2.25V 时、LED 阵列将关闭。然后、我需要将 Iadj 恢复为0、并再次斜升。

今天早上、我继续对其进行测试、但它不能再次工作。 我偶尔会遇到噼啪声、LED 闪烁、但它无法正常工作。 我检查了 Q1的栅极、同样、占空比非常低。

我知道设计是有效的。 我已经对其进行了原型设计和测试、因此我认为这不是设计问题。 由于我们用手焊接它、对我来说似乎是焊接问题(可能是布局问题?)、但我无法找到未正确焊接的东西!

您可以在下方看到栅极信号的原理图、布局和屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们过去曾与您合作进行此设计。  由于 R8和 R9的电阻非常低、因此焊接这些部件时产生的任何阻抗都可能是一个问题。  除此之外、您只需在此问题上自行调试即可。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我们基于相同的 PCB 设计构建了另一个、它运行良好、因此这是一个不良组件或不良焊料问题。 我只是想知道您是否对导致如此低的占空比的原因有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    除了我在上面提到的之外、除了在这里进行故障排除之外、我没有其他建议。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个糟糕的晶体管。 我们替换了 Q1、它起作用了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    很高兴听到您已解决此问题。  我将关闭该线程。

    谢谢 Tuan