我正在为我们已经进行原型设计和测试的项目调试设计。 我知道该设计是有效的。 无论如何...
我们在星期五焊接了第一个。 唯一的区别是我们没有焊接 DAC 和缓冲器(将用于模拟控制)。 而对于测试、我们将使用电源。 当我们开始使用 LED 阵列对其进行测试时、它似乎无法正常工作。 我探测了引脚、它们看起来都是正确的。 我注意到的唯一一点是该占空比非常低。 我已将屏幕截图进一步向下。 然后、当要测量其他东西时、LED 阵列会闪烁、我们从电路板右上角 Q2或 Q3周围(远离 IC)处闻到了一股发热和一股烟味。 然后、我们再次打开它、LED 阵列亮起。 此时我唯一注意到的是、当 Iadj 达到1.2V 而非2.25V 时、LED 阵列将关闭。然后、我需要将 Iadj 恢复为0、并再次斜升。
今天早上、我继续对其进行测试、但它不能再次工作。 我偶尔会遇到噼啪声、LED 闪烁、但它无法正常工作。 我检查了 Q1的栅极、同样、占空比非常低。
我知道设计是有效的。 我已经对其进行了原型设计和测试、因此我认为这不是设计问题。 由于我们用手焊接它、对我来说似乎是焊接问题(可能是布局问题?)、但我无法找到未正确焊接的东西!
您可以在下方看到栅极信号的原理图、布局和屏幕截图。