This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28063A, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196979/ucc28064a-ucc28064

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28060UCC28063A

大家好、  

SLUA625详细介绍 了基于 UCC28060交错式 ACDC 单级反激的 LED 驱动器。

我的应用是低功耗(25W)、但变压器宽度限制为19mm。  使用交错反激式设计可提供使用两个窄15W 变压器的优势。  

注意到设计自2011年开始、是否仍建议将 SLUA625用作可行的解决方案?

此致、  

Stuart Linzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    我已将此主题分配给产品专家。 他将在明天对你作出回应。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    UCC28060是一款较旧的 PFC 控制器、但应用手册仍然有效。 UCC28064A 等更现代的 PFC 可以设计为非常类似的交错式单级反激式。  另请参阅 UCC28063A 的交错式单级反激式设计参考设计、该参考设计是 UCC28064A 的直接前身 :https://www.ti.com/tool/PMP10116

    我希望这对您有所帮助。

    射线