This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:读数不正确

Guru**** 2471890 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191672/bq27421-g1-incorrect-readings

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ24230

我们目前正在产品中使用 BQ27421。  默认设计容量为 G1D = 3060。  我们的产品中使用的是450 mAHr 电池。  如果我使用默认值读取运行状况、充电状态和剩余电量、我会得到一些看起来正常的数字。  由于设计容量值的差异、它们不正确。  如果我将设计容量从默认值3060更改为450、则数字看起来完全错误。  例如、我看到新的设计容量编号、但

以下是以前的:

电池电压(mV)= 3855
电池电流(mA)= 86
电池温度(C)= 22.65
充电状态%= 42
健康状况%= 95
设计容量(mAh)= 3060
剩余容量(mAh)= 1201
满充电容量(mAh)= 2877

 

这是后面的内容

电池电压(mV)= 3860
电池电流(mA)= 86
电池温度(C)= 22.85
荷电状态%= 0
健康状况%= 95
设计容量(mAh)= 450
剩余容量(mAh)= 0
满充电容量(mAh)= 0

为什么我的读数不准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为监测计将重新计算电池电阻(按系数3060/450 = 6.8进行缩放)。 如果电流为86、则监测计会根据电压和电流测量结果计算出较低的开路电压(3860mV - 86mA *电池电阻)、这会导致放电深度更高、 从而导致剩余容量为0mAh。

    请使用快速入门指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuah7 配置监测计、并确保在发出 SOFT_RESET 命令时没有电流流动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有点困惑。  我在编写代码时参考了快速入门指南。 我认为这种困惑与我使用的特定部件和"快速休眠"有关。  设置新参数后、我可以将其读回正常状态。  我甚至可以重新启动代码、值保持不变。  但是、一旦我关闭充电器电源(电池上运行的单元)、似乎这些值已重置为原始默认值。  我是否需要在其他地方配置(NVMEM)、或者是否可以如此快速地阻止器件进入快速休眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在您的原始响应中、您提到了确保在我发出软复位时没有电流流过器件。  答: 我应该何时发出该软复位和 B。我不认为没有电流流动、因为这是由电池供电的器件、电池始终在充电或放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是监测计的开发阶段。 要以最佳精度使用此监测计、您必须使用 TI 工具链(bqStudio、EV2400、监测计 EVM)对您的电池运行学习周期、并让监测计了解化学容量和电阻曲线。 使用此设置、在发出 SOFT_RESET 命令时、可以(也是强制性的)使用没有电流的宽松单元格。

    在实际实现中、加载黄金映像(=开发阶段的结果)后、始终会由于不可避免的电流(如您所写的那样)而出现初始错误。 然后、当监测计检测到电池放松状态或处于同步点(例如充满电)时、这将自动纠正。

    如果省略学习周期、只需在目标应用程序中使用快速入门指南设置(例如、当 ITPOR = 1时、您可以在驱动程序中使用主机 UC 编写此内容(仅限于!!!)、 然后、监测计需要更长时间才能达到最佳精度、因为除了初始电池状态误差外、监测计还将使用化学容量(它将使用设计容量)和电池电阻(它将使用内置默认配置文件的缩放版本)的近似值。 直到它能够在正常使用期间学习化学容量和电池电阻曲线。

    关于快速休眠:如 TRM 中所述,禁用此*必须*。 其理念是让监测计在生产后立即进入休眠模式、然后再发货、因此一旦产品投入使用、您必须将监测计配置为不使用快速休眠:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将订购必要的器件来完成开发阶段。  在我们产品的前一个版本中、我们使用的监测计更简单(功能也要小得多)、因此其中一些监测计对我来说是新的。  那么、有几个问题:(1)如何加载"黄金"映像。  现在、我将在没有黄金映像的情况下工作、直到我获得所需的器件。  因此、我将尝试确定如何禁用快速休眠。  您参考 TRM...no、确定它是什么。  禁用快速休眠、就像设置上面显示的参数一样简单。 如果是、这些操作是否与其他受保护参数(解封、块读取、校验和修改、校验和、密封?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Golden Image 采用 FlashStream 格式。   有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua801.pdf。

    TRM 是《技术参考手册》。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluuac5

    是的、快速休眠是与所有其它参数一样被访问的参数。 相同的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  如果我理解正确、我可以使用这两个项目(已购买)创建黄金映像。  然后、我可以获取该映像、并使用 I2C 接口在每次 POR 之后通过 此连接配置监测计。  这样做之后,我就不必再做任何其他事情了。 对吧?

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/BQ27421EVM-G1A?qs=%252BrH4t%252BeVZ2MD8Re6zFk2rA%3D%3D

    https://www.mouser.com/ProductDetail/595-EV2400

    这是否还允许我(使用上面的 BQ 软件和评估工具)禁用快速休眠等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 您可以使用这些工具生成禁用快速休眠的黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。  工具将于星期三或星期四送达。  我查看了我可以找到的文档、不确定如何将电池和系统连接到 EV2400。  它是否相当明显、或者是否有一些文档可用于此目的?  我们是否只是将这个盒子插入我们产品上的 I2C 总线中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 EV2400插入产品中的 I2C SCL/SDA 线路即可。 确保系统上的 I2C 主机不会干扰。 EV2400外壳上标有 EV2400的 I2C 总线连接器、因此非常简单。 如果 EV2400内的上拉电阻器产生干扰、则可能必须移除电路板上的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、再次感谢您的所有帮助。  我将在开发人员到达时立即尝试此操作。  是否还有地方断开我们电池的连接并将其连接到模块中... 还是让它与我们的产品保持正常连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400不应连接到电池、而只应连接到通信接口(和 GND)。 我会让电池与您的产品保持连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  非常感谢您的所有帮助。  我假设我们需要在连接时让系统运行一些充电/放电周期、以便电动汽车模块了解正确的情况?  推荐了多少个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想在已将监测计安装在连接到电池的 PCM 或 PCB 上的情况下学习学习周期、可以使用 EV2400和 bqStudio 配置监测计并记录进度(寄存器日志和数据存储器自动导出)。 只要您的系统可以运行充电/放松/放电/放松周期、就可以执行学习周期。

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 EV2400。  我运行了更新的、并安装了最新的软件。  当我选择测量仪表时、它会向我发出警告、指出该器件不受支持、可能会损坏该器件。  这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不好的。 如果一切正常、bqStudio 将自动检测监测计、您无需选择任何内容。 请检查 SCL 和 SDA、以确保电平(和边沿)在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择以下测量仪表:0421_09_31-bq27421G1D.bqz
    当我选择它时,我会看到一个消息框,显示“The detected device is not compatable with this application.......(检测到的设备与此应用程序不兼容... " 但是、当我进入应用程序时、一切似乎都正常。  I2C 引脚期望什么电压?  我已断开 I2C 总线与处理器的连接、但 总线上还有其他未初始化的器件。  其他器件的运行电压为1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我能够修改参数并生成黄金映像文件。  我们在 C 中使用裸机实现、并且没有文件系统。  是否有一些示例/源代码说明如何使用闪存文件通过 I2C 对器件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    如果 bqStudio 未自动检测到器件、并且您仍继续使用该器件、则映像文件可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检测到的实际 ID 是什么? 请附上启动 bqStudio 时弹出的对话框的屏幕截图(您错误选择监测计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此文件复制到 bqStudio 的配置文件夹中、然后重试: e2e.ti.com/.../0421_5F00_1_5F00_09_5F00_30_2D00_bq27421G1D.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、当我启动 Studio 时、它会打开、而无需我选择器件...是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我可以找到用于闪存流的 TI 电池库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 您在寻找什么库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在闪存流文件中...它们显示了一组.c 和.h 的代码  ,我希望在某个地方找到它....

    9SLUA801–2017年1月
    提交文档反馈版权所有Copyright2017、德州仪器公司
    监测计通信
    附录 A
    SLUA801–2017年1月
    源代码
    A.1监测计.c.
    //电池电量监测库
    //V1.0
    //Copyright2016 Texas Instruments Inc.
    #include
    #include "gau.h"
    #define SET_CFGUPDATE 0x0013
    #define CMD_DATA_CLASS 0x3E
    #define CMD_BLOCK_DATA 0x40
    #define CMD_CHECK_SUM 0x60
    #define CMD_FLAGS 0x06
    #define CFGUPD 0x0010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本质上而言、将获取 GMFS 文件的文件(由于我们没有文件系统、我必须将其作为编译到程序中的头文件)、并将其读取并将所有 I2C 命令发送到监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码位于 SLUA801应用手册中。 它只是一个示例。 一个起点。 几年前、我为 TI ARM 板编译了这一代码、以确保它能够正常工作。 您可以将应用手册中的代码复制粘贴到您的开发系统中、或在 PC 上使用该代码将闪存流写入 C 头转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我重新编写了我的代码、现在在读取闪存文件和设置电池方面似乎可以正常工作。   您能看一下我下面的设置。  我仍然会得到一些奇数读数。  我们使用的是具有87mA (.2C)快速充电器电流的450 mAHr 电池。  我们将 BQ24230用于我们的充电器 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的建议是也相应地设置设计能耗。

    必须将停止电流设置为高于锥形电流的速率(否则监测计将在检测到充电终止之前退出充电状态)。

    平均 应将 I/P 上次运行设置为接近典型负载的速率(这是监测计在放电仿真期间用于估算容量的方法)。

    终止电压相当高。 如果您将其设置为较低(例如3000mV)、则 FCC 应增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我将更改这些设置。  我似乎无法正常工作的另一件事是 bq 内的'project'。  我开始了一个新项目,第一组问题得到了解答,但不确定如何推进屏幕...... 我缺少什么吗?  我已经厌倦了保存到电量监测计、从电量监测计读数、默认值等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。  Avg I Last Run 和 Avg P Last Run。  我假设这是平均电流和平均功率。  这些显示为.1hr 率。  我假设正常运行时的稳态电流约为87mA,例如... 平均 I 上次运行时间是8.7正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的想法是在使用 Q&A 配置监测计数据存储器内容后保存、或直接保存。 没有传统意义上的"项目保存"。 您在配置对话框中输入的内容将写入监测计的数据存储器、并可使用"Golden Image"保存到 FlashStream 文件或在"Data Memory -> Export"下保存为 csv 文件。

    平均 I/P 上次运行时间与设计容量有关。 如果您具有87mA 的平均负载、平均 I 上次运行时间将为10 * DesignCapacity[mAh]/87mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得一切都设置正确、但我仍然会得到一些不合理的东西。  请参见下面的。  根据 BQ24230设计、我们的充电电流为87mA、因此我们的锥形电流为8.7mA。  我不明白为什么当流入电池的电流为0mA 时、它仍然仅显示充电状态的84%。  此外、当我从充电切换到电池并返回时、电量监测计上的参数会重置为默认值。  由于我观察到代码、我们的单元未复位、它从未复位或掉电。  对这些问题中的任何一个有什么想法?

    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 14
    电池温度(C)= 22.45
    充电状态%= 83
    健康状况%= 94
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 352
    最大充电容量(mAh)= 429
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 10
    电池温度(C)= 22.45
    充电状态%= 83
    健康状况%= 94
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 352
    最大充电容量(mAh)= 429
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 10
    电池温度(C)= 22.45
    充电状态%= 83
    健康状况%= 94
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 352
    最大充电容量(mAh)= 429
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 9
    电池温度(C)= 22.45
    充电状态%= 83
    健康状况%= 94
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 353
    最大充电容量(mAh)= 429
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4191
    电池电流(mA)= 0
    电池温度(C)= 22.45
    荷电状态%= 84
    健康状况%= 94
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 362
    完整充电容量(mAh)= 432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保充电终止检测配置正确、并且电量监测计能够检测到充满电。 您的锥形电流为8.7mA。 您的设计容量为450mAh。 应设置锥形速率、以便在电流降至低于锥形速率电流后充电电流保持至少80秒(绝对最小要求)。 TI 建议提高15%(请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/sluuah7b/sluuah7b.pdf)、因此在本例中为8.7mA*1.15 = 10mA。 设计容量= 450mAh 时、锥率变为10 * 450mAh/10mA = 450 [0.1h]。 这是一个非常低的电流、我认为最好将锥率设置为400 (=11.25mA 阈值)。

    您还必须确保监测计保持充电状态、因此必须将 Quit Current 设置为大于400的值。 例如450。 否则、监测计将在检测到充满电之前退出充电状态。

    此外、请将 V at Chg Term 设置为4191mV、以便监测计从开始"知道"充电实际停止的位置。

    关于重置: 监测计配置并运行后、每秒不得发出2条以上的标准命令(请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27421-g1.pdf 8.5.4.3)、因为当监测计主动评估电池的行为时、如果主机每秒发出2条以上的标准命令、则可能会导致看门狗计时器复位。 您可以使用 WDRESET 对此进行检查(请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluuac5c/sluuac5c.pdf 、4.1.1)。 如果 WDRESET 为1、则您发出的命令太快。 如果 WDRESET 为0、则电路板上会出现导致复位的电气问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常接近。  您能帮助我了解如何计算剩余电量和完整电量吗?  此外、如何计算运行状况?

    这就是我所读的…

    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4192
    电池电流(mA)= 9
    电池温度(C)= 22.15
    充电状态%= 99
    健康状况%= 80
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 362
    满充电容量(mAh)= 368
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4191
    电池电流(mA)= 0
    电池温度(C)= 22.25
    充电状态%= 99
    健康状况%= 80
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 362
    满充电容量(mAh)= 368

    下面是我的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过针对特定负载和温度运行放电仿真、从当前放电深度(例如、从 OCV 测量或 OCV +库仑计数)到仿真电压下降到低于终止条件(终止电压+Δ 电压)、可计算出 RM。

    FCC 为 RM +初始充电(即(充电结束时的当前 DOD - DOD)* Qmax)。

    其他详细信息适用、但这是基本概念。 测量仪表还可以平滑这些值、因为如果条件发生变化、它们可能会跳转。

    SOH =圆形(100*FCC (SOH 负载 I、25DEG.C)/设计容量)。

    通过从充电结束时的 DOD 到虚拟负载(SOH 负载 I)和室温(加上自发热)的仿真电压降至终止条件以下的放电仿真、可计算出 SOH 的 FCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我将会对此进行消化、看看这对我是否有意义。  我仍然必须设置不正确的内容。  使用上述设置、我仍然不会超过85%的 SOC。  系统在8-10mA 范围内的时间非常长,这就是我得到的...

    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4195
    电池电流(mA)= 63
    电池温度(C)= 23.65
    充电状态%= 83
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 360
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4195
    电池电流(mA)= 46
    电池温度(C)= 23.65
    荷电状态%= 84
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 360
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4195
    电池电流(mA)= 41
    电池温度(C)= 23.75
    荷电状态%= 84
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 361
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4195
    电池电流(mA)= 32
    电池温度(C)= 23.75
    荷电状态%= 84
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 362
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 18
    电池温度(C)= 23.85
    充电状态%= 85
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 364
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4196
    电池电流(mA)= 9
    电池温度(C)= 23.75
    充电状态%= 85
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 366
    满充电容量(mAh)= 433
    电池?
    电池信息
    ------------------------------------
    电池电压(mV)= 4191
    电池电流(mA)= 0
    电池温度(C)= 23.75
    充电状态%= 85
    健康状况%= 95
    设计容量(mAh)= 450
    剩余容量(mAh)= 366

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设置中是否设置了 FC 位? 如果 SOC 保持在100%以下、则监测计不会检测到充满电。 这通常是由于 Quit 电流导致监测计在电流降至低于锥率定义的电流之前退出充电状态。 下一个最可能的原因是电流不能可靠地低于锥形速率定义的电流至少2倍40秒(最小80秒)。