This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:引脚问题

Guru**** 2531750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197242/bq25790-pin-questions

器件型号:BQ25790

大家好、

请回答以下问题吗?

1 VBUS:建议的电容值是多少? 用例:灌电流= 9V/3A、拉电流= 5V/1.5A。 客户希望从10uF*2降低

2 PMID:建议的电容值是多少? 用例:灌电流= 9V/3A、拉电流= 5V/1.5A。 客户希望从0.1uF + 10uF*3降低

6 SYS:建议的电容值是多少? 用例:灌电流= 9V/3A、电池#= 2。 客户希望从0.1uF + 10uF*5降低

H1、G1 VAC1/2:当 OTG 输出时、引脚是否检测到?

F1、H3、F2、F3、G3、 H6 STAT、PG、D+、D-、QON、 IBAT:在不使用时如何处理引脚?

 

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    下表显示了施加电压和温度降额后的最小绝对陶瓷电容。

      

    需要 PMID 和 SYS 上的0.1uF 电容。

    我不理解 OTG 的问题。  如果 MUX 用于打开 OTG、则主机必须向 OTG 使能寄存器和 ACDRVx 寄存器写入数据。  如果在 VACx < OTG 电压下施加了电压源、并且该电压源可以灌入电流、则充电器将不会检测到该电压。  如果施加的电压> V (OTG)、充电器将报告过压故障。

    STAT、PG、D+、D-、QON、 IBAT 可保持浮动。

    此致、

    Jeff