This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:SW 波形

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196563/tps62130a-sw-waveform

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62130

您好,我们 在电路板上使用 TPS62130,、 并希望确认 SW 波形是否正常?

这是我们的原理图、输入为12V,、输出为1.8V/0.5A:

这是 原始 SW 波形:

    :我们发现负载电容有点太大,负载包含7个滤波器电路、如这个 μ F

因此、我们移除了所有22 μ F 的磁珠,然后 SW 进入该波形:

但 loadchip 上仍然存在一些错误,我们要确认此 SW 波形是否正常?以及如何 优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、额外的输出电容可能是一个问题、需要通过执行负载瞬态测试来验证其稳定性。 考虑到这一点、我确实认为底部波形对我来说看起来很好。  

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形中的振铃是否正确? 它看起来不像 PWM 的常规方波、是否可以视为省电模式下的良好波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、器件在 PFM 模式下运行、SW 波形正常。 两个 FET 都关断时、有三个阶段-导通时间、关断时间和空闲时间。 电感器电流几乎为零、并通过 FET 寄生效应和电感器衰减、从而在空闲时间内导致此振铃。 有关典型示例、请参阅数据表第24页的图9-37。 请注意、空闲时间随着负载的降低而增加、反之亦然、此时、输出电流足够高时、空闲时间最终不存在并进入 PWM 运行。

    谢谢、
    模块