This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:RE:电池充电 IC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25171-Q1, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197546/bq25171-q1-re-battery-charging-ic

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z80BQ24610

尊敬的马先生:

我们正在使用 BQ40z80芯片和其他几个芯片开发完整的电池监控和充电系统。

但我对此有疑问,因为 Bq40z80具有用于通信的 SMBus 端口,所以可以将该 SMBus 端口与控制器 i2c 端口一起使用?

这是他们的任何类型的问题、请查看并告诉我。 我已附上我的计划供您查看。

您还可以向我们推荐 TI 产品系列中的电池充电芯片、该芯片可以为6节锂离子电池组充电、并具有用于通信的 SMBus 端口、以获取和设置电池的充电曲线和状态。

此致、

Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马先生/女士:

    我看到我附加的图像不可见、我再次附加 该图像供您查看。

    此致、

    Hrishikesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    BQ25171-Q1是一款线性充电器、适用于多达2节锂离子电池。 它绝对不适用于6S 锂离子电池组。 对于6S 锂离子电池、我们当前产品系列中唯一的选择是 BQ2461x 系列。 BQ24610是一款独立充电器、可支持6S 锂离子电池充电。 充电参数由外部电阻器进行编程。 遗憾的是、我们没有既支持6S 锂离子电池又支持 SMBus 的充电器 IC。