This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:输出端的电容器

Guru**** 2521210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197763/tps3808-capacitor-at-the-output

器件型号:TPS3808

您好!

在第22页的 TI 文档"电压监控器和复位 IC、提示、技巧和基础知识"(slyy167)中、对电压监控器输出端的 CD 进行了说明。

您是否在 TPS3808G01的输出端看到电容器存在任何问题?
当 RESET_被置位时、电容器被缩短。  因此可能超出最大电流。

如果在输出端可能有电容器、最大值是多少?

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    100pf 至10nF 左右的小电容值电容应该可以正常工作、因为高电流只是一个瞬态电容。 还可以添加一个串联电阻器来限制电流。

    最棒的

    Walter