This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:内部电容

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197830/tpsm5d1806-internal-capacitance

器件型号:TPSM5D1806

您能否确认该器件没有>1uF 的内部电容器?

如果有从 Vin 到 GND 或从 Vout 到 GND 的内部电容器、值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所展示的文档  

    从 PVIN1到 PGND1为68nF  

    从 PVIN2到 PGND2为68nF  

    从 VCC 到 AGND 为0.1uF

    从 BOOT1到 SW1为0.1uF

    从 BOOT2到 SW2为0.1uF

    Vout1或 Vout2上无电容器