This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:在浪涌负载时触发 OVRD 故障

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76200, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190791/bq76930-ovrd-fault-gets-triggered-on-inrush-load

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76942

大家好、团队、

我使用的是 BQ76930最初、我在设计中将 ALERT 引脚配置为 MCU 的输入引脚。

我在设计中有一个负载端口控制继电器、因此、只要继电器接通且由于初始浪涌电流 BQ76930已连接负载、 就会在每次继电器接通时触发 OVRD 保护。 因此、我目前正通过 MCU 将引脚拉至低电平状态、直到我打开继电器并在延迟后将其作为输入、这解决了问题。

我有一个470k 的下拉电阻器和470pF 的电容连接到警报引脚至 VSS。

但是、如果浪涌电流的情况是由负载条件本身引起的、那么 BQ76930会禁用 DSG CHG 信号。

因此、我不想在系统中使用 OVRD 保护、那么是否有可能的方法来禁用它?

或者、我能否将引脚持续下拉至低电平状态? 警报引脚是否具有内部电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelwin、

    无法禁用 OVRD 保护。 只有在从外部驱动 ALERT 引脚时才应触发该引脚、但该引脚对噪声非常敏感、因此数据表建议进行仔细的布局、并且除下拉电阻外、TI 参考设计都在此引脚上使用噪声滤波电容器。  但是、您似乎已经安装了这些组件。  

    是否确定负载条件触发 OVRD 或是否可能触发不同的保护?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持、抱歉、我们的回复延迟了。

    在"我的案例"中、尤其是当存在浪涌电流时、会触发该 OVRD 错误。

    我刚才在下面提到了看起来正常的权变措施

    每当 ALERT 引脚触发时、我正在读取 bq769x0的状态寄存器、如果仅 OVRD 位被置位、那么我将清除标志并尽快重新启用充电和放电 MOSFET。

    请告诉我您对此或任何其他更好的解决方法有何看法

    此致、

    Kelwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelwin、

    这种变通办法似乎非常合理-如果无法防止 OVRD 错误、这是您可以做的最好的事情。 防止 OVRD 错误可能需要修改系统设计、例如向电路板添加预放电电路- BQ76200高侧配套芯片具有可由 MCU 控制的预充电 FET 控制功能(可用于预放电 FET)。

    BQ76942等较新的监控器具有预充电和预放电驱动器引脚、这很有帮助。 这可能是未来设计的良好选择。

    此致、

    Matt