This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:最小工作输入电压

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28782EVM-030, UCC28781EVM-053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197450/ucc28782evm-030-minimum-working-input-voltage

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28782UCC28781EVM-053

此 EVM 显示90Vrms 最小输入电压、在较低输入电压下会发生什么情况? 该 IC 能否在60V 输入下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。  

    UCC28782EVM-030的额定输入电压低至90Vrms、可在满载条件下连续运行。   
    它还将在85Vrms、80Vrms 及更低电压下持续运行、但初级侧电流将增加、初级侧组件将变热。  
    在较低的电压下(我不确定在哪里、可能是75Vrms?) 它将触发"欠压"保护阈值并关断。   

    该 IC 可在60Vrms 或60Vdc 电压下使用、也可在对其进行编程的高于大约20V 的任何其他电压下使用(使用 Rvs1和 NPA 匝数比)。
    低于20V 的输入电压使得 SWS 引脚上的耗尽型 MOSFET 难以(或无法)启动控制器并感测开关节点信号。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    根据  用户手册、我在 UCC28782EVM-030上进行计算、这似乎是合理的、但我的办公桌上确实有 UCC28781EVM-053、它似乎仅在100Vdc 时开启、即使 NAP 为0.151也是如此。 但是、根据大约20k 的电阻、我希望它在大约48V 时欠压? 请在下面检查我的计算。

    谢谢、

    瓦伦蒂纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    我同意您的数学和期望、在大多数离线设计中、您的期望都能得到满足。   

    但是、对于 UCC28781EVM-053宽输入电压设计、VS 时的导通电流阈值365uA 不是上电的限制因素。  
    还有另一个保护阈值可取代 Ivsl (run)阈值。  

    该保护是2.05us (典型值)下的 CS 引脚故障计时器 tCSF1。  
    它的功能是在启动时检测短路的 CS 输入、如果检测到短路的 CS 输入、则进一步关闭操作。  
    如果控制器在 PWML 变为高电平的2us 内未检测到 CS 输入端的电压超过第一个启动模式阈值 Vcst (SM1)= 0.2V (典型值)、则控制器假定 CS 存在短路引脚故障、并在 UVLO 周期中止启动。  

    磁化电感为160uH 时、大容量电压必须超过大约100V、以避免触发此故障。 因此、EVM 不能以低于100V 的大电压启动。  EVM 用户指南第6.2节的第二段提到了这一点、但并未详细说明原因。

    EVM 启动后、只要也遵守较低的输出电流限制、就可以在较低的电压(低至50Vdc)下持续运行。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ulrich、现在我对它有了更好的了解。
    那么、如果 QLSRC 为 CS 充电、我是否可以将 R19减小一位以使其在低于100V 的输入下导通? 或者我会损坏 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    不幸 的是、这不是它的工作方式。  降低 R19的值将不允许 EVM 在 低于100V 的电压下启动。  
    降低 R19值只会增加 高输入 
    电压下允许的峰值初级电流、这会导致变压器过热。  

    如果不显著降低 EVM 的最大输出功率、则无法降低该 EVM 的启动电压。  
    请记住、避免 CS 引脚故障要求 VCS 在 PWML 上升沿2us 内上升至0.2V。  这两个参数是固定的。
    VCS 来自初级电流、在电流感应电阻器 R21和 R28之间形成电压 (然后通过 R19传输到 CS 输入)。   

    计算方法是简单的 V/L = di/dt 操作。  对于50V 启动阈值:50V/160uH = di/2us、因此 di = 0.625A。
    如果检测电阻= 0.32欧姆、则0.625A 峰值对应于0.2V、该值大约是板上当前电阻的两倍。  
    将 R21和 R28的值更改为0.32R 会有效地将 EVM 的功率能力减半。   

    唯一的其他方法是针对80uH 的电感重新设计变压器、但这也会产生不利的副作用、我不想深入探讨。  

    我强烈建议您不要对 EVM 进行任何更改、而首先要透彻了解控制器的每个功能以及选择组件值来支持这些功能的原因、以及对任何组件进行任何更改可能产生的后果。  

    此致、
    Ulrich