This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:未通过 IEC62368 M.4.2

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197301/bq24072t-fails-to-pass-iec62368-m-4-2

器件型号:BQ24072T

我们的测试机构已告知我们、我们的充电设计未通过 IEC62368-1 M.4.2"包含二次锂电池的设备的充电保护措施"。 我们的设计使用 BQ24072T、该器件通过第三方电量监测 IC 连接到 IEC62133认证的电池。 导致此故障的单一故障是引脚13 (VBUS)和引脚2 (BAT)之间的短路。 根据测试机构、在任何单一故障条件下、充电器必须停止为电池充电。 但是、根据他们的数据、充电系统会继续为电池充电。  

由于 BQ24072T 已被旁路、我看不出如何自行清除故障并防止充电电流进入电池。 这是否意味着我们需要在电池和充电器 IC 之间使用额外的过压保护电路? 如果是、有人可以推荐潜在的解决方案吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接中的此海报请求了该器件的62368证书、该证书是否可用? 如果是、这是否允许我们避免该特定的认证测试?


    bq24072:证书 IEC-62368 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我离线联系您。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的电子邮件、我发送了一些后续问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将把这个线程标记为已关闭、因为我们脱机处理它。 请随时回复此主题以再次打开或回复我的电子邮件。  

    谢谢!

    此致、

    Anthony Pham