This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:易失性存储器问题

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197390/bq21061-volatile-memory-concerns

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

您好!

我们公司有兴趣在我们的设计中使用 BQ21061、但是我们担心该器件没有用于充电配置的非易失性存储器。 对于我们的应用、 我们通常仅在 电池完全耗尽后为器件充电。 由于 我们的电池已经包含保护电路、当电池完全耗尽时、我们可以看到电池输出为0伏、因此充电 IC 将断电、并且其配置将被复位。 当我们对器件进行充电时、不会耗尽、我们会使 MCU 保持断电状态、因此在器件重新通电之前、它无法对充电 IC 进行重新编程。

对于解决这些限制是否有任何建议、如果没有、是否有任何包含非易失性存储器的替代 IC?

谢谢、

-Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    除了器件的默认设置外、我们的充电器通常不包括非易失性存储器。 在放电事件后、您是否希望保留任何特定的寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    是的、我们希望保留充电电流(寄存器0x13)的寄存器值、即 LDO 输出电压设置(0x1D)。 但是、我们可能还想保留一些其他寄存器。 我在上一个问题中看到、有人提到有一个一次性可编程非易失性存储器、用于设置寄存器的默认值、这是在工厂完成的。 我们是否可以自定义这些参数?

    -Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    遗憾的是、没有真正的方法可以自定义这些参数。 这些寄存器值的默认值是多少? 可能还有其他充电器提供默认值、以匹配您的充电电流和 LDO 输出电压。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、  

    让我们知道您希望保留哪些寄存器、我们将看看我们是否有与您的规格接近的内容。  

    我们还有 BQ25120A 系列类似器件(具有直流/直流)、这些器件使用电阻器设置来设置 ILIM/ISET 值、并在 MCU 加电并通过 I2C 进行通信时进入寄存器设置。  

    此致、

    Gautham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!

    感谢您与我进行跟进!  我将研究建议的芯片、它对于我们的应用来说看起来非常有趣! 我们需要 4.2V 的电池充电电压和200mA 的最小充电电流。 理想情况下、LDO 默认设置为3.3V、但1.8V 是我们可能能够使用的电压。

    如果您建议的 IC 对我们适用、我会跟您联系!

    谢谢、

    -Ricardo