This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:下一代

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197302/ucc27211a-next-gen

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:UCC27211

您好!

只需检查下一代 UCC27211、无论 它是 P2P。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自从我们进行沟通以来已经有一段时间了、我希望你们做得好。 对于您的问题、您可以评论您感兴趣的 UCC27211的哪一个封装? 我们 通常 在100V 半桥驱动器中使用传统器件和竞争对手器件的通用引脚。 但是、有时并不是所有旧器件的封装都提供。 我们始终关注新器件上最需要和最常用的封装。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    感谢您的回复。 希望你们也能做得好。  

    详细 PN 为 UCC27211ADRMR。  

    BRS

    假设   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将通过电子邮件解决此问题、因为这是一个正在开发的项目。

    最棒的

    Alex Weaver