This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:电感器件正在发出啸声

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197800/lm5010-the-inductive-device-is-howling

器件型号:LM5010

您好!

LM5010SD/NOPB 电源电路中的测试电感一直处于"啸声"状态、因此我们的音频采集设备可以恢复电感"啸声"的问题。

  • 使用要求为  输入电压12-48V、输出电压5V、输出电流100mA、频率169KHz。

  • 文档是 原理图和布局。

e2e.ti.com/.../LM5010.docx

请帮助支持此案例。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    感谢您发送图像。  

    布局和原理图对我来说很好。 您是否具有单独的接地平面? 您能否 在二极管上添加一个 RC 缓冲器(R = 2 Ω、C = 1-2nF)、以查看这 是否有助于降低噪声?

    此致、

    Richard