This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:最小输入电压

Guru**** 2814845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197432/tps7a57-minimum-input-voltage

器件型号:TPS7A57

各位专家:

问题是数据表中建议的标称输入电压为 Vin >= Vout + 0.4V。 在我们客户的案例中、1.2V 的输出电压、那么我们能否提供1.4V 的输入电压、同时仍从 IC 获得适当的输出电压?

问题是、我们能否降低输入电压? 此外、由于输入电压高于1.1V、因此它们使用偏置输入电压。 也请确认。  

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    此器件的最大压降为110mV、典型压降值远小于此值。

    数据表中的图6-66至6-79显示了整个温度范围内的典型压降测试数据。  关键是要远离非常热的温度、以提高压降要求。  现在请记住、压降是直流规格。  如果线路和负载上的所有条件都是直流条件、则可以在110mV 的余量下工作(或者如果您不在高温下工作、甚至低于此值)。  

    如果您有线路或负载瞬态条件、则需要比压降要求更高的电压来处理这些瞬态。  大多数使用 TPS7A57的系统都具有可防止 Vin 显著瞬变或变化的稳压输入电源。  如果是、您可以根据自己的评论定制线路瞬变。  许多负载瞬态测试数据是在 Vout 和 Vin 之间的0.3V 差分下捕获的、性能非常好。  对于缓慢瞬变(小于1A/us)、您可能不需要0.3V 差分电压、尤其是当输出电容大于数据表中列出的值时。  您可以查看此测试数据、看看它是否满足您的需求、或者您是否需要进行调整。  如果您不确定、可能需要购买 EVM 并在施加实际负载的情况下进行一些测试。  如果性能超出您的需求、您可以将0.4V 或0.3V 放松至更低的值。

    谢谢、

    斯蒂芬