This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VSYS 输出1s (3.5V)、但在 bq studio 中报告默认9V/3s。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197913/bq25798-vsys-output-1s-3-5v-but-reports-default-9v-3s-in-bq-studio

器件型号:BQ25798

我们在生产电路板上同时放置了25792和25798器件。 对于3s 配置、编程电阻器已设置为10.5K 或13.7K。

所有电路板都报告默认的9.0v Vsysmin 设置和3s 配置。 我们在 Vbus 上使用16.5V 进行测试。 VSYS 上没有负载且未连接电池。

即使 VSYS 寄存器报告的 Vsysmin 为9V 和3s、某些电路板的 VSYS 也具有3.5V 默认输出电压。

引脚20上的2ms 采样脉冲为413mV。

即使 Prog 引脚有10.5K 或13.7K 接地、是否有任何可能强制1s 配置 VSYS 输出为3.5V 的条件?   

我已附上状态寄存器和 ADC 读回的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    充电电压= 12.6V 时、配置仍然为3S。  您能否确认输入 OVP 设置仍设置为默认值> 16.5V? 您可以附加原理图吗?  您能否附加 SW1和 SW2的示波器图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 找到问题。  没有进行切换。 直流静态输出与1s 默认设置匹配的巧合。  似乎有人在47nF 的容器中放置了47pF 的电容器。  导致自举电容差。  已替换为47n、现在一切正常。  很抱歉、您花了宝贵的时间参加这个会议。