This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426设置 OpConfigD 的问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197635/bq27426-bq27426-setting-question-of-opconfigd

器件型号:BQ27426

你好  

我们对 OPCONFIGD 有一些疑问、请查看并帮助我们、\

谢谢!

滤波器始终=如果置位、则始终应用 Qmax/Ra 滤波器。 如果清零、则会取消过滤第一个仿真。

该位默认设置为0、第一次仿真是指什么? 在什么情况下、我们应该将此设置更改为设置?

PostponeLgDrops0 =如果置位、当仿真结果在 Ra 缩放开始前 RemCap = 0时、RemCap = 0的报告会延迟、直至快速缩放开始。 如果清零、如果仿真结果 RemCap = 0、则 RemCap 会立即报告为0。

 该位默认设置为1、 仿真是指什么? 在什么情况下、我们应该将此设置更改为设置?

3、ChemID[1:0] 设置为00b 的默认值、FAE 提供了 ChemID FS 文件、导入该文件时、显示 ChemID 为0x2389、

但这是令人困惑的、因为该设置中没有2389的设置、这是如何关联的?

DODCorChgAlways =如果置位、则在每个充电周期内启用 Present DoD 重新计算。

这设置为默认值0b、 在哪些使用场景或配置中需要将此函数设置为启用?

5. DODCorChg =仅在充电期间启用 Present DoD 重新计算。 置位时为 true。 建议使用默认设置。
  DODCorDSG=仅在放电期间启用 Present DoD 重新计算。 置位时为 true。 建议使用默认设置。

为什么启用这两个功能的默认设置与阻抗跟踪算法相关? 它是否与 DODCorChgAlways 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:在常规使用中应将其设置为1、以确保杂散测量误差被滤除。 如果您运行的是一个由实验室控制的干净学习周期、则无需进行滤波(同样如此)。

    #2:监测计不会始终针对特定事件运行放电仿真。 在放电期间、这些事件是 DOD 和温度变化的显著变化。 根据负载和温度的不同、仿真结果可能会显著下降(大幅下降)。 使用此配置选项可以防止监测计将 RM (和 SOC)归零。 监测计将在放电结束时运行频繁的仿真、以改善收敛。 如果您设置此位、监测计将延迟 RM = 0、直到它进入频繁仿真的此区域。 您可以根据自己的偏好控制行为。 如果您希望监测计保持保守并严格报告在单次放电仿真中确定的值、即使负载或温度条件可能发生变化、也可以相应地设置此位。

    #3:开发此监测计并不是为了支持所有 ChemID。 因此、这些位不涵盖 TI 为此监测计提供定制 ChemID 文件的这种特殊情况。

    4号和5号:DoD 对于正确的监测极为重要。 最好的情况是电池可以足够长的放电时间、以便电量监测计能够在 OCV 曲线平坦区域之外进行真正的 OCV 测量。 这对于特定应用和 DOD 而言有时是不可行的、因为 OCV 测量不理想、累积的电荷测量误差可能会变得不太准确。 该监测计具有内置的算法、可尝试在 CV 充电阶段和放电期间尽量减少误差。 这可以提高静置时间有限的系统的 DOD 精度、但也会对监测计能够经常进行干净的 OCV 测量的系统产生负面影响(因为校正算法并不完美)。 如果您的应用定期对电池进行完全放电、我会将其禁用、并让其释放足够长的时间、以便监测计在放电后进行 OCV 测量。 如果您使用匹配不良的 ChemID (最大 DOD 误差> 3%)、我也会禁用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    #2放电仿真在 DOD 和温度发生多大变化后重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计在整个 DOD 范围内使用15个电网点。 0-7覆盖了78%的 DOD、8-14覆盖了22%。 只要 DOD 越过电网点1至14、监测计就会运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、当温度变化5摄氏度时、监测计将运行仿真