This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:在不插入电池但已设置 BIE 且 BIN 与 GND 相连时的监测计状态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197588/bq27426-gauge-state-while-not-insert-battery-but-bie-is-set-and-bin-is-connected-with-gnd

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ27427

你好

在 BQ27427上、如果 BIN 引脚连接到 GND 且 BIE 设置为1、如果未插入电池、电量监测计是否会出现异常? 它将处于什么工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将通过 BAT 和 SRN/SRP 的测量值以及测量的温度运行其监测算法(如果使用外部感测设置或内部温度、则温度不正确)。 它不会产生合理的结果(因为没有连接电池)、并且很可能检测到它无法更新 Ra 和 Qmax、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将其配置为进行外部温度采集、系统是否会正确检测电池并在电量监测计启动后插入电池时执行 Ra 和 Qmax 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计将在检测到电池后启动算法。 当条件允许时、它最终将执行 Qmax 和 Ra 更新(这不是立即执行的。 它将需要 OCV 测量、通过电荷(37% Qmax)和合格放电。 请注意、如果对监测计进行功率循环(ITPOR = 1)、主机 uC 必须配置监测计。