This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:负载挑战的偏置引脚连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198326/lm5157evm-sepic-bias-pin-connection-to-load-challenge

器件型号:LM5157EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件:LM5157

我正在评估 LM5157 SEPIC。  我想使电路低于4V、因此我尝试将偏置引脚从输入端移到负载端。  为此、我移除了 J7引脚2-3跳线、然后添加了 J6 PIN2-3跳线。  当我这么做时、电路将不会打开。  我将按照数据表图8-5执行此操作。  为什么评估板在此配置中不运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意识到我使用的是 SEPIC 电路(输入-输出电容耦合)、我还尝试通过其自己的二极管将偏置连接到 VIN、并通过引脚1-2将 J6跳线放置在引脚之间、并通过引脚1-2将 J5跳线连接到 J5跳线、但仍然很不幸。  我在上面提到的图8-5是器件数据表而不是评估数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    SEPIC EVM 无法像这样启动。
    由于这是 SEPIC 拓扑、因此没有从输入到输出的直流路径。
    Vout 为0V、直到控制器开始开关、因此-如果您仅连接 J6引脚2和3 -则 BIAS 也为0V、且控制器无电源。

    为了能够启动控制器、请通过以下两个二极管连接 BIAS:J6引脚1和2以及 J7引脚1和2。


    此外、在该 EVM 上、R5和 R8定义的 UVLO 电压约为3.8V。
    低于该输入电压时、控制器被禁用。
    因此、您需要修改这些电阻器(如果您不使用任何 UVLO、只需移除 R8)。


    请记住、LM5157需要≥2.9V 的偏置电源电压才能正常工作。
    如下图8-5所述:降低启动后的最小工作电压

    因此、要初始启动转换器、您将需要2.9V 的输入电压加上二极管压降(D3)、初始电压大约为3.6V。
    一旦它开始升压、它将在输出侧生成其自己的偏置电源、然后 VIN 上的偏置电源可降至大约1.5V。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry:

    已尝试建议在 J6 1-2和 J7 1-2跳线的情况下以12V 电压上电。  低电压性能未得到改善。  电路在3.6V 时关断。  这与偏置仅连接到输入时相同。

    Vbias 初始电压为11.7V、同时按照您的建议使用跳线运行。  由于 Vin 降至3.5V、Vbias 降至3.2V、电路关闭。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    如前所述、只设置一些跳线是不够的。
    您必须移除 R8,否则 UVLO 将关闭低于3.8V 的控制器。 3.6V。

    如果偏置未保持在11.XV、即使连接了两个二极管、电路板上也会出现一些损坏的情况。
    作为测试、移除跳线 J6并在启动后测量引脚1。 当您降低输入电压时、引脚1必须保持 VOUT 减去 D2的压降。
    可能 D2已损坏或跳线未正确焊接?

    此致、
    哈里