This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:什么决定 UCC28701的工作频率?

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191283/ucc28701-what-determines-the-ucc28701-operating-frequency

器件型号:UCC28701
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我使用 UCC28701来设计反激式转换器。 我对系统工作频率有点困惑。

我看到数据表中的下图。 VCL 是否与在 VS 引脚上采样的电压相同?

如果是、我的 VS 引脚上的电压会达到大约4V、根据图、Fsw 应该大约为80kHz。

但 TINA-TI Spice 中的仿真频率远低于图中所示的频率(仅在20kHz 左右)。

有人能帮我清除困惑吗?   我的硬件是否 会像软件所示那样以20kHz 的频率运行?  

还随附了 TINA-TI Spice 文件。 谢谢。

e2e.ti.com/.../UCC28701_5F00_Flyback.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清川、您好、我正在研究这一点、并将在1-2个工作日内回复。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢。 我的目标是设计具有更高开关频率(例如>80kHz)的反激式转换器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清川您好、

    此图中的 V (CL)是控制器内部固定的控制律电压。  请参阅数据表的8.2方框图(下图所示)

    如果 VS = 4V、则会进入控制律比较器并与基准电压(4.05V+0.32V=4.37V)进行比较、VS 低于 Vref、因此应适用控制律。  

    您的初级电感(LP)值是多少? 我认为还有 其他问题可能会影响开关频率。 要检查计算结果、您可以按照数据表9.2.2.7了解如何计算 LP (公式25)。  

    数据表链接; https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28701.pdf?ts=1675190286388&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的变压器是商用的、LP 为460uH。

    我已根据数据表检查了 RS1、RS2、RCS、RLC、RCBC 值。

    请告诉我哪个参数对频率影响最大吗? 我的目标是使用具有高开关频率的 UCC28701设计反激式器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清川您好、

    在设计/计算电路中的其他无源组件之前、我们首先设置了最大开关频率、输出电压/电流、输入电压和效率。 不确定您的输出电压/电流是多少、但我认为您的 LP 可能太大。 您可以在 此处尝试使用 Excel 设计计算器工具(https://www.ti.com/product/UCC28701#design-tools-simulation)。 输入所需的输出电压/电流、效率、最大开关频率、输入电压、并帮助您计算设计所需的 LP 和其他值。

    遵循现有 EVM 作为电路参考也可能有所帮助。 例如、此处(UCC28700EVM-068、图2原理图)。

    希望这 对您有所帮助

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    很抱歉、我在过去2周内参加了另一个项目。 谢谢、我将介绍您在这里提到的工具。

    感谢你的帮助。