This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24002:bq24002是否为18650锂离子电池充电?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24002, BQ24040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195272/bq24002-does-the-bq24002-charge-18650-lithium-ion-batteries

器件型号:BQ24002
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ25170

我意识到 bq24002已经过时、但它恰好成为我们的产品设计之一。  我还有一个过时的 BQ24002RGWEVM 板。   我们的电路板和开箱即用评估板似乎都无法为耗尽的18650电池充电。   EVM 板启用后、它会立即发出信号、指示电池已充电90%。   当充电被启用时、18650电池看起来会立即跳至大于4V 的电压。  我有几种不同的18650锂离子电池,它们的运行方式都是一样的--当使用 BQ24002RGWEVM 时,bq24002立即发出信号,表示所有电池都已充电90%。  我从未见过在恒流模式下 bq24002超过涓流充电电流。  bq24002是否有与18650电池不兼容的东西、您是否可以推荐使用其他器件为一对18650电池充电?

谢谢、

--法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    BQ24002应该为18650充电。

    您是否有可以共享的电路原理图?

    有关电池的任何信息是否有助于提高容量?

    在放电的电池上、保护措施应在电压过低(3V 至2V)时打开、以防止过度放电。  当充电器打开时、它将提供60mA 电流、这应该 足以重置保护器并开始充电。  在这一步中、似乎出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BQ2400xRGWEVM 中看到了这种行为、这就是我发现这种情况如此令人困惑的原因。   电路板上无 mot。  电池的正极端子连接到 BAT+和 SENSE+、负极端子连接到 J7上的 DC-。  一个5V 工作台电源被连接至 J1。  所有其他跳线的默认值。  电源上的电流限制完全关闭。  EVM 将短暂(不到一秒)显示 ST1的红色 LED、然后在 ST1 LED 关闭的情况下、立即切换到 ST2的绿色 LED。   

    我拥有的18650年代是由 Ultralife、CBJJ、LiIon Wholesale 和 EBL 制作的。   

    我想由于 bq24002已经过时、这可能是没有意义的。   您能否为下一代产品推荐其他器件+评估板?   如果可能、我希望避免器件连接 I2C 接口、并像 bq24002那样对其进行控制。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    是的、BQ24002是一款较旧的器件、我们有多款较新的更好器件。  BQ25170和 BQ24040的几种器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这两个器件都不会提供 bq24002声称要提供的1A 充电电流。   我会四处看看。   但是、了解开箱即用的 bq24002 EVM 为什么不能与我拥有的18650电池配合使用、这一点真的很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    已对 BQ24002运行更多测试、无法看到导致问题的问题。   

    发生这种情况时、您在电池上看到什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、很抱歉、我花了这么长的时间来回答。  下面是一个示波器截图、展示了当我向评估板的 DC+-输入施加5V 电压时会发生什么情况:

    紫色线是5V 输入、青色是电池电压、而绿色和粉红色分别是二极管阴极上的 ST1和 ST2。

    我在电池线路上有一个电流表、可以在电表上看到涓流充电电流、大约为65mA。   该电流不会改变、一小时后、仪表仍显示大约65mA、ST1 LED 亮起、ST2 LED 熄灭。   我还没有看到任何电路板上的 bq24002以涓流充电电流以外的任何电流为18650充电。   我不知道我可能会采取什么措施来实现这一目标。   由于 bq24002是一个过时的器件、我们需要重新旋转电路板、因此我将把它标记为未知、并确保在新版本上使用评估板看到预期的充电曲线。   再次感谢你能抽出时间。