This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:为什么不发布 NexFET SPICE 模型?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197442/csd18540q5b-why-doesn-t-ti-release-a-nexfet-spice-model

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

TI 是否不希望人们使用其 NexFET?  我不明白为什么它们不会发布通用 SPICE 模型来用于您的电路 内置的 SPICE。  我看不到发布 SPICE 模型如何与其 IP 相关、从而实现该 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    感谢您关注 TI FET。 CSD18540Q5B 产品文件夹中提供了未加密的 PSpice 模型。 这是我们为所有 FET 提供的标准类型的模型。 您是否尝试使用特定的仿真工具? 下面是一个用于下载未加密 PSpice 模型的链接。 还有加密的旧版 TINA-TI 模型。 TI 一直在从 TINA-TI 迁移、并将所有内容迁移到 PSpice。 如果您对 PSpice 模型有任何问题、请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。

    https://www.ti.com/lit/zip/slpm129

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这个周末、我在 LTSPICE 中遇到了一些问题。  我不断遇到挂起问题或时间步长过小错误。  我在栅极中放置了10欧姆、该模型现在将运行、但与其他 MOSFET 模型相比、速度要慢得多。  我不是 SPICE 专家。  有什么 TI NexFET 导致问题的原因?

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我对 LTSpice 并不熟悉、但假设它是相同类型的仿真器。 我的一些客户遇到了收敛问题或 FET 模型的仿真时间很长。 我认为这可能是由于用于对 FET 寄生电容的非线性性质进行建模的列表化电容子电路、该电容随 VDS 变化(请参阅数据表中的图5)。 这种方法更适合实际电容、但有时会在仿真过程中导致这些问题。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    John