This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:OCP 测试

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198038/tlv627432-ocp-test

器件型号:TLV627432

大家好、

并附上我的客户测试 OCP 和波形。 短路时、电流保持在800mA、输出电压下拉至62mV。 我知道 OCP 是通过逐周期检测实现的。 但为什么输出电压下拉? 我的客户仍然想知道、如果器件长时间在 OCP 模式下运行、是否存在生命问题。 当发生 OCP 时温度较高、是否存在任何安全问题

PIC 1:输入电流(黄色线路)、输出电压(蓝色线路)  

PIC 2:OCP 模式下的 SW 点波形

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您使用 E2E 表格。

    [报价 userid="528700" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198038/tlv627432-ocp-test "]为什么输出电压会下拉?[/quot]

    您正在对高侧 FET 应用最大电流限制、这会限制高侧 FET 的导通时间、从而进一步导致低 VOUT。

    逐周期电流保护的工作原理如数据表中所述。

    [报价 userid="528700" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198038/tlv627432-ocp-test 我的客户仍想知道如果器件长时间在 OCP 模式下运行、它是否存在生命问题。 由于发生 OCP 时温度较高、是否存在任何安全问题?[/quot]

    我在该器件中看不到热关断选项、如果您在 OCP 中长时间运行器件、可能会导致器件温度升高、如果器件在超出建议的工作温度条件下运行、则可能是一些可靠性问题。  

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。