This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:为宽输出电流范围选择电感器+切圈在该范围内能否保持稳定?

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197354/mc34063a-select-inductor-for-wide-range-of-output-current-can-the-circut-work-stable-over-this-range

部件号:MC34063A

尊敬的 TI:

我们将 MC34063A 用于多种产品、我们非常满意。
现在、我们尝试在消耗电流范围从10mA 到160mA 的应用中设计 MC34063A。
µH µH 具有非常大的电感范围、从160mA 时的210 μ H 到10mA 时的3290 μ H。
使用哪一个值是正确的值?
电路能否在这一宽范围内稳定工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    首先要考虑的是负载分布:
    大部分时间将消耗哪个电流/哪一个是例外情况?
    负载变化的速度有多快?
    其他注意事项:
    转换器需要多快的速度跟随负载变化?
    哪个负载允许最大纹波?

    如果您选择较大的电感器、纹波将更小、但转换器仅在负载变化时缓慢反应。
    另一种方法。

    如果纹波较高、则峰值电感器电流将较高。
    因此、请确保留出足够的裕度、以便电感器不会在整个温度范围内发生饱和。

    空间和重量也可能是需要考虑的参数。

    您将需要在中间的某个位置找到一个电感器、但该电感器针对最重要的标准进行了优化、如上所述。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    >大部分时间将消耗哪个电流/例外情况是什么? 转换器需要多快的速度跟随负载变化? 哪个负载允许最大纹波?

    两个负载分布都是相关的、因为当应用处于"待机"状态时、电流消耗很小、而当应用处于完全激活状态时、消耗的负载较高。

    我必须添加以下信息:6V 输出电压不是直接使用的、开关稳压器后面有两个5V 和3V 线性稳压器、用于为 μ µC 和其他硬件供电。 这些稳压器应减少电压纹波。

    >如果纹波较高、峰值电感器电流将较高。 因此、请确保留出足够的裕度、以便电感器不会在整个温度范围内发生饱和。

    所选电感器具有针对高电流计算的电感值、峰值电流具有1/3的储备。

    我使用小电感值和0mA 至400mA 的电流测试了应用。 (电子负载)

    0mA 时、纹波约为460mV、400mA 时约为240mV。 输出电压稳定、变化仅为0.1V、

    因此、纹波高于预期、但相对稳定。 可能是标准电解电容器导致了这种情况、低 ESR 会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    因此、这两种情况在纹波方面都不重要、因为无论如何、负载前面都有线性稳压器。  

    MC34063A 是一款非常简单的器件、因此您无法选择任何轻负载行为。

    为了最大程度地减小纹波、您可以尽可能增大电感器(空间、成本)、但如果需要、请确保升压器仍然可以遵循负载瞬态。   更大的电感器将使对转换的反应变慢。

    我不相信低 ESR 电容器将有助于减少甘蔗中的纹波。

    此致、
    哈里