This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:降低直流/直流转换器的输出噪声

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195443/tps63710-reducing-output-noise-od-dc-dc-converter

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件:TPS62912

您好!

我需要为我们大学激光研究的 PID 控制器设计超低噪声电源。 MCU、运算放大器和 ADC/DAC 的功耗估计约为12V 200mA。 输出将驱动50欧姆负载+-5V。

 

PID 控制器将由12V 电源供电、我需要将其转换为对称的+5V 和-5V 电源。

我的第一个想法是通过低噪声降压转换器(TPS62912)将输入12V 转换为7V、稍后使用线性稳压器来实现低噪声5V。

我想对负电压执行同样的操作、因此低噪声反相转换器和线性稳压器。

我想使用  TPS62912作为铁氧体磁珠的低噪声降压、以减少电压纹波。 对于此类电源的设计、我有几个问题:

 

1.是否可以在 反馈环路中使用具有铁氧体磁珠配置的 TPS63710、因为它是在 TPS62912上完成的? 我是 TPS62912 降压转换器的有趣图片。

  由于 TPS63710反馈环路未从外部连接、您能否建议采用铁氧体磁珠解决方案的适当原理图?  

2.根据示例1、 TPS63710上的此类配置是否稳定?

3.由于我假设我的估计负载  较低、您是否建议额外使用虚拟负载直流/直流转换器?

虚拟负载直流/直流转换器是否会降低噪声? 我正在考虑由于直流/直流转换器的低负载而产生的电压纹波。

4.最好在电感器之后立即虚拟负载直流/直流转换器、还是应该虚拟负载线性稳压器?

5.您能否推荐比 也使用扩频技术的 TPS63710更好的直流/直流转换器?

此致

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提出问题。 在我回答之前、您知道负载对噪声/纹波敏感的频段吗?  TPS62912具有铁氧体磁珠滤波器、可减少 Fsw 及以上频率的纹波、而低噪声(100Hz 至100kHz)则通过 NRSS 电容器实现、该电容器是内部电压基准上 RC 滤波器的一部分。 TPS63710具有类似的功能、电容引脚在内部基准上形成 RC 滤波器。

    如果您需要使用 TPS63710实现更低的纹波、它没有 TPS62912具有的内部铁氧体磁珠滤波器补偿、但您可以使用一些其他技术、例如外部滤波器补偿和三端滤波电容器来降低纹波。 有关这些方法的更多详细信息、请参阅白皮书: https://ti.com/lit/slup409。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我的模拟电路(PID 控制环路)专为直流- 500kHz 频带而设计。 我发现该频段对控制环路最敏感。  

    感谢您附上文章。 我已经学习过它。 我的设计中将包含铁氧体磁珠和馈通电容器。

    您能评论一下我关于虚拟负载直流/直流转换器的问题吗?

    此致

    Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于具有轻负载脉冲跳跃运行和断续运行(二极管仿真)的器件、虚拟负载很有用。  您所查看的器件是经过重点处理的 CCM 器件、轻负载时不会出现跳频、因此虚拟负载不会对低频噪声产生影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论和支持!

    最好的服务

    Patryk