This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:支持3V 输入电压、4.2V 输出电压

Guru**** 2528090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197931/lm27761-support-3vin-output--4-2v

器件型号:LM27761

大家好、

LM27761是否支持3V 输入电压、4.2V/50mA 输出? 在这种情况下、CPOUT 将处于什么电压下?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

     LM27761输出的绝对值将小于 VIN。 您还必须考虑电荷泵输出阻抗上的压降和 LDO 压降电压。 对于3V VIN 和50mA 电流、电荷泵输出阻抗上的压降约为150mV、LDO 压降电压为18mV。 因此输出将大约为-2.83V。

    此致、

    瓦伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Varun。