This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:封装容差

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197155/ucc27524a-q1-package-toleranto

器件型号:UCC27524A-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524

你(们)好

您是否知道 SOIC-8 UCC27524的封装高度耐受能力?

数据表的 典型值仅为1.75。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我认为该值是允许的最大高度、而不是典型值。 当您考虑坐飞机时、我认为这应该包含您需要了解高度和公差的所有信息。  

    TI.com 上提供了此软件包的一些其他资源 (STEP 模型和 CAD 文件)。  

    如果您需要更多信息、请告诉我、我可以联系我们的封装团队。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    客户关心此封装的最小高度值、数据表和 CAD 3D 模型没有此参数、因此您可以帮助与封装团队进行检查吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我发现另一个 E2E 问题、有人问了同样的问题。 这是链接。 这是不同器件上完全相同的封装、因此在 这种情况下、这个答案(1.547mm)也应该是正确的。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    明白了。 谢谢你。