This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:TPS54625PWP:TPS54625PWP 是否能够吸收电流?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197343/tps54625-tps54625pwp-can-tps54625pwp-sink-current

器件型号:TPS54625

我希望通过 TEC 模块提供电流、我将 TPS54625PWP 设置为5.5V、并且我将有8Vdc 的流过 TEC、流向其5.5Vdc 输出。  TPS54625PWP 是否支持灌电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、禁用 EN 时的输出行为是怎样的。 输出是否会充当能够灌入电流的接地端? 或断开连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉、我不清楚您的问题。

    您的 TEC 模块在哪里?  输入侧?  电压为 8Vdc 的位置? 您 可以绘制图表来解释您的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TEC 视为2 Ω 功率电阻器。 从降压/升压转换器输出8V 电压。  我想验证  TPS54625PWP 是否能够一般灌入电流。 我的具体情况并不重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果没有图、我仍然无法理解您的"闪烁电流"含义。

    请详细说明您的问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉电流和灌电流。 请使用 google。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我知道"链接"的含义、我不知道  您的灌电流从 Vout 流向 Vin 吗?  或其他引脚灌入接地电流?

    您的明确问题对于我们进行调试是必要的。 感谢您的理解、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS54625PWP 的 Vout 是否可以 用作电流吸收器?

    我觉得我的问题很清楚。 您不了解哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将指派我的同事、技术专家 Yuchang 为您的案例提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我的理解不正确、请纠正我的问题、您 使用了54625输出5.5V、另 一个8V 至5.5V 电源来满足 TEC 电流要求、这可能会导致54625灌电流、对吧?   

    54625应支持灌电流、因为它采用 FCCM 模式。

     您的应用对灌电流的要求是什么?

    对于放电、您可以在数据表的第7页阅读11.5。

    裕昌