This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26620-23EVM:超级电容器充电器设计

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191621/tps26620-23evm-supercapacitor-charger-design

器件型号:TPS26620-23EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好。
我正在使用基于 tps26620的设计、用于使用超级电容器的备用电源。
该设计是通过设计计算器工具完成的、原理图和设置值为:

电路无法正常工作、电子保险丝会中间锁住并启用。 根据数据表、此行为是由过载或热关断引起的。  
在计算工具中、我可以看到可能的误差:

 当 Cout 值应为10F 时、Cout 值设置为10uF;当我尝试更改单位时、它无法更改、因此我尝试使用等效值(10000000)。 在原始条件下、系统在启动时间内不会出现功率耗散问题。

 

但是、当我更改 Cout 值时、系统会出现功率耗散问题。  在计算器发生一些变化后、我得到了一个具有以下值的稳定系统:COUT 2000000uF 和 Cdvdt 100uF。 (其他参数相同。)

当我用新闻值探测电路时、电子保险丝不会闭锁、但电子保险丝中的 FLT 引脚长时间处于低电平状态。 这个时间(tdvdt)对于电熔丝来说太长、无法获得额定电压、但它足以为超级电容器充电、 然后、我必须关闭电子保险丝以防止超级电容器中出现过压、因此电子保险丝永远不会获得额定电压、并且 FLT 引脚将始终处于低电平状态。

另一方面、原始设计中的浪涌电流约为10A、最终设计中的浪涌电流约为1A。  

然后、我有以下问题:

在计算器工具中将 Cout 的值从10uF 更改为10000000uF (对于我的设计来说是实际值- 10F 超级电容器)是否正确? 还是器件(tps26620)不允许管理大电容?

根据计算器工具中的不同变化、我可以管理2F 的最大负载电容(不带热关断功能)、并且最大 Cdvdt 始终为100uF (对于大于2F 的值)、这是正确的吗? 为什么?

由于 tps26620 (0.8A)的电流限制、我认为它不是实现此控制的最佳器件、是吗?  

我能否使用 TPS26620改进设计以处理10F 负载电容、或者是否需要更改 EFUSE 模型?

感谢您的关注。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将在2天内回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我的问题:

    1. 您是否可以在您工作过的此处附上设计计算器?

    2.您想将超级电容器充电至2.5V 吗?

    3.充电电流是否有限制?

    4.电容充电时间是否有限制?

    回答您的问题:

    然后、我有以下问题:

    在计算器工具中将 Cout 的值从10uF 更改为10000000uF (对于我的设计来说是实际值- 10F 超级电容器)是否正确? 还是器件(tps26620)不允许管理大电容? 您可以将任何值放入计算器中。 但是、由于高功率耗散导致热关断、因此对超级电容器进行实际充电将成为一个问题。 我们必须继续增大 dVdT 电容以降低浪涌电流、以便成功启动。 但是、我们无法继续增大 dVdt 电容、因为超出特定 dVdt 电容可能不会对功率耗散降低产生巨大影响。

    根据计算器工具中的不同变化、我可以管理2F 的最大负载电容(不带热关断功能)、并且最大 Cdvdt 始终为100uF (对于大于2F 的值)、这是正确的吗? 为什么?  您需要查看 calc。

    由于 tps26620 (0.8A)的电流限制、我认为它不是实现此控制的最佳器件、是吗? 是的。 可以有更好的选择。  

    我能否使用 TPS26620改进设计以处理10F 负载电容、或者是否需要更改 EFUSE 模型。 您可以尝试保持 dVdT 引脚断开。 这样、器件将以电流限制启动。 您可以将电流限制保持在尽可能低的水平。 这样、我们就可以在不增加 dVdt 电容的情况下降低浪涌电流。  

    有用的应用手册: www.ti.com/.../slva920

    此致

    Kunal Goel