This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:工作温度为-65C

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198164/tps7a4001-operation-at--65c

器件型号:TPS7A4001

你(们)好

我们在-65C 下运行、我们意识到这超出了-40C 的最低温度。 器件的输出仅保持为零伏、我们想知道这种情况最可能的原因是什么、这是电流限制吗? 或任何其他保护电路。

输入电压为21V、输出设置为11.4V。 如果我们将输入升高到23V、则稳压器正常工作

该器 件不会因该温度而受损、可在-65C 和24V 输入电压下工作。

谢谢 John     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    是否已测量电流和/或捕获了任何类型的波形、例如启动?

    该器件具有有助于在特定工作条件下保护它的内部功能、即温度、如果器件处于给定工作条件内、温度更适合作为比较。  

    如前所述、我们无法保证器件的性能和/或行为超出 DS 中列出的范围。 话虽如此、我假设通过增大 Vin、器件可以生成一些驱动器以在内部开启。  

    尽管如此、此器件的特征值仅为-40、因此超出此范围的行为未知。  

    最棒的  

    Edgar Acosta