This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:FPG1008的替代产品

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198043/tps22915-alternative-for-fpf1008

器件型号:TPS22915

您好!

我们是否可以使用 TPS22915B 来代替 FP1008负载开关、  

FPF1008是 P 通道、而 TPS22915是 N 通道、两者之间是否有任何功能差异?

请告诉我、

如果有其他负载开关的特性与 FP1008相似、也建议使用该开关

此致、

Kavitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavitha、您好!  

    p 沟道和 n 沟道负载开关之间唯一显著的区别是 P 沟道 FET 具有较低的静态电流、n 沟道负载开关通常能够实现较低的 Ron。  

    FP1008负载开关似乎具有重要的 ESD 保护(高于8000 V HBM 和2000 V CDM);是否需要?  

    此致、  

    Elizabeth