This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:获取电源状态值时出现不一致。

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197943/tps23881-inconsistencies-in-getting-power-status-values

器件型号:TPS23881

您好!
目前、我在自动模式下工作的24端口交换机上遇到此问题。
 (一)
TejNos-EN)#show PoE
PoE 管理状态.................. 使能
当前活动的 PoE 端口数.......... 3.
源功率(瓦特).......................... 370.0
消耗的功率(瓦特).......................... 6.9.
分配的功率(瓦特).......................... 14.0
剩余功率(瓦特).......................... 356.0
阈值设定(百分比)................ 90
 (二)
TejNos-EN)#show PoE
PoE 管理状态.................. 使能
当前活动的 PoE 端口数.......... 2.
源功率(瓦特).......................... 370.0
消耗的功率(瓦特).......................... 6.9.
分配的功率(瓦特).......................... 14.0
剩余功率(瓦特).......................... 356.0
阈值设定(百分比)................ 90
 (三)
TejNos-EN)#show PoE
PoE 管理状态.................. 使能
当前活动的 PoE 端口数.......... 4.
源功率(瓦特).......................... 370.0
消耗的功率(瓦特).......................... 6.9.
分配的功率(瓦特).......................... 14.0
剩余功率(瓦特).......................... 356.0
阈值设定(百分比)................ 90

面临 PoE 端口数量和消耗功率等字段的问题、这两个字段都取决于电源状态寄存器(0x10)。将根据24个端口中的每个端口的电源状态进行检查、并根据电源是上电还是断电、在进行一些计算后返回值。我已连接3个 PD (已供电) 器件) 进行测试。
每20次面对一次不一致问题。

还有一个 API 可用于确认第三种情况:

(TejNos-EN)#show PoE port all

 


    管理   工序     电源       

分配的 Intf 模式    状态   消耗    
                           (瓦特)    (瓦特)

0/1    禁用 向下      0.0        
0/2    禁用 下      0.0        
0/3    禁用 下      0.0        
0/4    禁用 下      0.0        
0/5    禁用 下      0.0        
0/6   PoE    打开       3.3.     0.0
0/7    PoE     向上        3.2       0.0
0/8    PoE     向上        3.3       0.0
0/9    禁用 关闭     0.0 0.0 0.0        
0/10   禁用 向上       0.0 0.0 0.0        
0/11   禁用 下      0.0        
0/12   禁用 下      0.0        
0/13   禁用 下      0.0        
0/14   禁用 下      0.0        
0/15   禁用 下      0.0        
0/16   禁用 下      0.0        
0/17   禁用 下      0.0        
0/18   禁用 下      0.0        

可以清楚地看到、即使对于 POE 禁用端口(第10个端口)、端口的运行状态也会出现、这应该是关闭的。同样、这一问题很难重现、只需20-30次。

请提供一些解决此间歇性问题的想法。
此致
Ayush Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国今天的假日、我们明天回来上班时会回来接您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayush、

    如何读取0x10并计算活动端口的数量? 谢谢。  

    此致、

    一分钱