This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:短路不起作用

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187013/bq77915-short-circuit-is-not-working

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76940

你(们)好  

我叫 Saikat Jana、我正在设计 BMS 和电池组、为此我们使用 BQ7791501作为保护 IC。与电池组相关的所有其他保护功能都可以正常工作(OCD、过热、过压、欠压)、但短路不起作用。  

短路测试流程-短路 PACK+和 PACK-  

结果-每次 MOSFET 放电都会损坏  

我们需要在2月之前发布我们的产品、我们已经为其预先订购了产品、但如果没有短路功能、我们将无法发布产品。  

请帮助我们尽早发布产品、并且我知道我需要提供哪些技术细节 、e2e.ti.com/.../ckt_2D00_15s-_2800_3_2900_.pdfe2e.ti.com/.../HY4008B.pdf

提前感谢  

Saikat Jana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    在 SCD 期间、您是否有 DSG 栅极/源极的任何波形? 是影响 CHG FET、还是仅影响 DSG FET? 它是如何失败的?

    有不同的情况下 FET 可能发生故障、下面是一个 e2e 线程、讨论了可能的原因:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054353/faq-bq769142-mosfet-short-after-short-circuit-test---voltage-now-always-on/3900591#3900591

    我从原理图中注意到的一点是、每个 FET 没有单独的栅极电阻器。 FET 供应商是否说可以在没有它们的情况下将它们并联?

    通常、当并联 FET 时、建议添加铁氧体磁珠或栅极电阻(一些提供商建议栅极电阻为驱动器负载的10%、在这种情况下、可以使用~50 Ω 的电阻)。 这只能确保 FET 在关断期间不会出现寄生振荡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复

    目前、我们没有在 SCD 事件期间捕获任何波形。 没有 CHG FET 不受影响、只有 DSG FET 正在燃烧、有些会像炸弹那样爆炸。  

    制造商的终端没有任何建议、无论您建议如何、我们都可以相应地测试和修改我们的电路。

    我们的锂离子电池组容量- 14S (额定51.8V) 60Ah

    锂离子电池规格- 18650 (3.7V - 2900mAh) 3C 锂离子 NMC 电池  

    谢谢  

    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    如果没有 SCD 事件的波形、调试可能会很困难。 对于影响 SCD 保护的一些常见主题、我强烈建议查看我分享的 e2e 帖子。

    绝对建议在应用中的每个 FET 的栅极上添加~50 Ω 电阻器或铁氧体磁珠。 如果 FET 振荡是导致故障的原因、这些振荡将缓解这些振荡并保护 FET。

    如果关断速度太快、则生成的瞬态可能会导致问题、在这些情况下、您可能需要减慢关断速度。 相反、如果关断速度太慢、当 FET 具有高阻性时、FET 可能会因电流过而烧断、在这种情况下、需要将关断速度提高。  

    具有事件的波形会很有用。 但是、如果没有、您可以尝试我上面提到的内容以及我分享的 E2E 主题中提到的内容(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054353/faq-bq769142-mosfet-short-after-short-circuit-test---voltage-now-always-on/3900591#3900591)。

    另一个问题是 C30/C31陶瓷电容器吗?  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢宝贵的反馈  

    请告诉我您希望看到的波形、例如- MOSFET 的 SRP 和 SRN 或 VGS 或 DSG 引脚相对于接地的电压  

    我们将捕获该信息并更新您的信息

    我们已在每个 MOSFET 中添加了50欧姆电阻器、我们可以看到 SCD 使用的是小型电池组  

    14s (51.8V) 15Ah、SCD 阈值为60A 、但当我们将 BMS 与大电池组连接时、14S (51.8V) 60Ah 和 SCD 阈值- 120A MOSFET 再次烧坏  

     

    现在我们使用的是5.1K、请向我们建议 R17电阻器的值  

    C30和 C31是 MLCC (多层陶瓷电容器)电容器。

    我们还使用 BQ7694003设计了一个智能 BMS、对于该电路、我们需要有关充电器检测电路的一些帮助  

    对于智能 BMS、我们使用 bq76200进行高侧开关

    感谢您的支持  

    Saikat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们还尝试减小 R17 (3.3K)值、但结果相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    如果使用 DSG FET 的 VGS 显示 SRP/SRN 的波形很好。 如果可能、还会在同一图像中显示 PACK-至 VSS。

    我很高兴听到、向 FET 的栅极添加50欧姆电阻可使较小的电池组正常工作。 您是否可以将 R17替换为 较小的电阻器(可能为100欧姆)、看看较大的电池组是否有任何改进?

    关于您对 BQ76940的新问题、您是否会打开一个包含更多详细信息的新主题? 我们将能够为您提供更好的支持。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的宝贵答复  

    以更好地了解波形  

    您希望 SRP 和 SRN 上的电压差、DSG FET VGS 相对于电池和 电池组到 VSS 的波形之间的差异是什么

    我的理解是否正确??

    是否有任何公式来计算 R17的值  

    电池组规格-

    标称电压- 51.8V

    全充电电压- 58.8

    电池类型-锂离子 NMC (3C)

    最大放电电流-(5C)

    标称容量- 60A

    并联 MOSFET - 3/4

    感谢您的宝贵支持,我们需要在2023年1月之前解决该问题

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待宝贵的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    正确的、SRN - SRP 将允许我们查看流经感应电阻器的电流是多少。 到 VSS 或 BAT -是可以的、到 BAT-或 VSS 的 DSG FET 栅极也是可以的。

    没有计算 R17值的公式、因为这非常依赖于终端设备、布局和电流等 因为每个系统的短路电流寄生效应级别不同。

    我之前发送的常见问题解答列出了 FET 可能损坏的所有可能原因以及为何难以选择合适的电阻值。

    您是否尝试使用较小的 R17电阻器来查看结果? 在关断速度太慢的情况下、较小的电阻器将允许 FET 以更快的速度关断。 开通/关断速度取决于总 FET 电容(FET 越多、所需时间越长)和公共栅极电阻(R17)。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们将在一天或两天内捕获波形  

    对于短路、我们只是电池组和 BAT+短路  

    我们将在明天测试并告知您100欧姆(R17)的结果  

    谢谢  

    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 期待您的参加!

    我将确保本周为您提供支持、以便我们有望在月底之前解决此问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ77915的锁存栅电流如何提供??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据我的理解、100欧姆真的很小  
    bq77915 DSG 引脚能否处理此电流??

    请告知我们、以便我们可以开始  

    感谢您的宝贵支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    BQ77915的特征并非具有特定的驱动器强度。 它具有上升/下降时间特性、在关断时还提供电阻(DSG 驱动器的典型值为10 Ω)。  

    对于该器件、100 Ω 电阻应该是可以接受的。 但您现在可以使用1kOhm 而不是100Ohm 进行测试、以便开始设计。 使用小电阻的想法是 FET 的电容会降低关断速度(由于存在许多并联 FET、因此 RC 常数更大)、因此我们使用较小的公共栅极电阻来降低 RC 常数并更快地关断 FET。 这假设 FET 由于关断速度较慢而断开。

    波形可以让我们更好地了解正在发生的情况。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    以1K 测试、但仍然比以前严重烫伤  

    这会以非常高的速度发生、因此我不确定如何捕获波形  


    感谢您的宝贵支持
    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    您是否在示波器中将触发器设置为下降沿? 您可以将触发器放置在 DSG FET 的栅极-源极上。 您可以将时间刻度调整为 20us 或100us、看看它的外观。

    如果没有波形、很难知道不幸的是到底发生了什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saikat、  

    因为第一个电池组是通过添加单独的50欧姆电阻来固定的。 您可能会尝试将此电阻增大到较高的值、例如100 Ω 或200 Ω。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、我做了更多测试、但使用 BQ76940和 BQ77915都失败了、我从 BQ76940捕获了波形、从我了解到没有面向时间的问题、SCD 在67A 电流下也工作、 当我将电流阈值增加到90A 时、它再次失败。 请查看波形  

    黄色表示栅极电压  
    红色是电池组电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个栅极已经具有120R 铁氧体磁珠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还捕获了 BQ7791501的波形。 受控(连接150A 负载而不是短接 P+和 P-)短路工作正常、但当我们执行真正的短路时、它会发生故障。 我们已经在每个栅极上连接了120R 铁氧体磁珠(HCB1608KF-121T25)。

    电流感测电阻- 2MR

    SCD 阈值- 60A (120mV)

    红色是栅极电压(DSG)

    黄色是感测电阻

    受控短路  

    控制的 OCD  

    短路  

    在此测试中、MOSFET 损坏  

    我们将等待您的回复  
    感谢您的支持  

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、波形有帮助吗??

    等待宝贵的反馈  

    谢谢

    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    波形的分辨率非常差、是否可以获得具有采样率的这些图像? 似乎捕获的波形没有太多有用数据。 我想看到分辨率更高的波形。 您还可以共享.gg 设置吗?

    此外、要捕获这些值、在 FET 的 DSG 栅极源极上使用下降沿触发器会更容易。 我想查看 PACK+电压、DSG 栅源电压和感应电阻器电压。  

    您是否使用其他栅极电阻进行了测试?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以发送质量更好的图像  

    我可以在2ms 后触发的 DSO Modfet 关闭命令中看到、但电流不会停止跟随、并且 MOSFET 很可能由于栅极引脚振荡而自动开启  

    否、我们没有使用不同的栅极电阻器进行测试、但主 DSG 引脚电阻器(R17)为1K

    感谢您的友好支持
    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    谢谢! 是的、最好以更快的采样率获得示波器波形。 时间刻度看起来也非常大、尤其是对于 SCD 测试。

    栅极-源极电压将对 FET 的关断行为提供更好的性能。

    我将等待新的波形! 如果可能、也要共享.gg 文件!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    今天、我尝试在 BMS 中的同一电池和相同短路设置上捕获受控 SCD 中的更多波形  

    黄色是栅极(VGS)电压、红色是电流感应(SRP-SRN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您的图片、或者我们可以使用电池+电压捕获更多信息  

    将等待您的回复  


    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    这些都要好得多、谢谢! 您能否捕获 类似这样的波形、也显示 PACK-至 VSS? 理想情况下、其中一个示例显示了 DSG FET 发生故障的情况。

    我看到仍有振荡发生。 使用了什么铁氧体磁珠? 他们选择的铁氧体磁珠应在100MHz 左右具有高阻抗、在接近直流电平时具有低阻抗。 本应用手册可能对铁氧体磁珠选择很有用: 铁氧体磁珠在栅极驱动电路中的使用和优势

    此外、您是否还更改了 CHG FET 栅极电阻? 该 FET 在 SCD 保护期间也会关断。 您知道在这些事件期间 CHG 栅极的行为吗?

    您能否还描述一下您迄今为止对原理图所做的哪些更改? 回顾到目前为止所做的一切以及所提供的帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    目前、我们在不使用铁氧体磁珠的情况下进行测试、并且我们将使用一个电阻器来实现单独的栅极。 CHG 和 DSG 240Ohm 中所有 MOSFET 的栅极电阻器值和 DSG 引脚电阻器(原理图中的 R17)为5.11K。

    我们还使用不同 的 DSG 引脚电阻 器(原理图中的 R17)进行了测试、例如- 1K、2.2K、5.1K

    我们的 DSO 是2通道 DSO I 一次只能检查2个信号、就像您建议的那样、仅检查分流器上的电压和 MOSFET 或任何其他组合的 VGS、但我们一次只能测量2个信号。

    目前、我们正在创建受控 SCD (放置120A 负载)、而不是直接短接 P+和 P-、以避免 MOSFET 损坏。 如果您需要、我们可以执行短路来捕获数据。

    我可以为4个不同的信号(VGS (DSG)、SRP-SRN、P+/VSS、VGS (CHG))拍摄4个不同的图像,但我需要为此执行4个不同的受控 SCD 事件。 对您来说是否可以、请告诉我我将上传图片  

    感谢您的友好支持

    将等待您的回复  

    Saikat Jana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的答覆是否有任何意见?

    谢谢

    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    是的、很抱歉、我们位于德克萨斯州、因此我们的响应时间往往较晚。

    在受控测试中、您是否还可以通过减小 CHG FET 栅极电阻来尝试、看看它是否以任何形式提供帮助? 在 SCD 期间、DSG 和 CHG FET 都关断。 我担心关断速度可能太慢。

    "我可以为4个不同的信号(VGS (DSG)、SRP-SRN、P+/VSS、VGS (CHG))拍摄4个不同的图像,但我需要为此执行4个不同的受控 SCD 事件。 您是否可以这样做?请告诉我我将上传图片"

    是的、这会很好。 在我们尝试进行真实短路测试之前、最好先查看这些内容。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis  

    感谢您的回复  

    我们使用上述 Msg 中提到的相同配置进行了测试

    黄色- VGS  

    我们可以看到、CHG Vgs 比 DSG Vgs 花费的时间要长

    波形- DSG-VGS

    黄色表示 DSG-VGS、红色表示 SRP-SRN

    红色表示 SRP-SRN

    DSG-VGS 为黄色、P+和 VSS 为红色

    根据我的理解、在分析波形后、DSG MOSFET 由于 P+电压中的电感尖峰而发生故障。 如果您看到 DSH MOSFET 中的最后一个波形 VGS 大约为4V、此时 P+大于62V、可能更高、只是我们无法捕获该数据。

     我可能弄错了。 请查看所有波形、并告诉我您的观点  

    感谢您的支持、我们将等待您的回复、因为您知道我们已经超过了截止日期、而且我们没有一份有关 MOSFET 的好库存。 如果每次 MOSFET 丢失、我们都可以实现5次真正的短路   

    谢谢

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    仍然很难判断是电压还是电流损坏了器件。 您的 FET 确实具有大电容。 可能值得使用100欧姆栅极电阻器(R17)进行 SCD 测试。 我们看到客户在使用多个 FET 时使用该电阻。 我仍然担心、这可能是因为 FET 的转速太慢。 如果不是这种情况、则可能是 PACK-瞬态导致故障。  

    您能否在测试中测量 PACK-、VSS 和 DSG (栅极-源极)?  

    接下来的波形数据、您能否标记每个测试的测试条件。

    最好使用这些器件获得真实 SCD 的图像。 如果可能、请使用100欧姆 R17电阻器执行一个。

    这是一个具有挑战性的问题。 我一直在与团队中的其他人讨论如何尽力提供帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答  

    我之前已经使用100R 进行了测试、但此时 MOSFET 也损坏了。 根据我在看到波形后的理解、DSG MOSFET 不存在任何时序问题、因为在 SCD 时间溢出后、它需要大约200次关断、因此总时间大约为 1.2ms、如果您检查 MOSFET 的 SOA、就可以了。  

    有关 P-上的 Spike 或任何其他面向尖峰的问题  

    我将捕获更详细的波形  

    如果您可以建议任何具有有效 SCD 保护功能的经测试电路、并且我们在最后对其进行了修改、那将非常棒  

    感谢您的支持

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们认为的、问题主要与尖峰有关  

    受控 SCD 上的尖峰电压大约为80V 或更高  

    请查看波形、 如果我们向正确的方向移动、请指导我们;如果我们的点正确、请向我们建议如何解决该问题

    黄色表示受控 SCD 时 P 和 VSS (10X)之间的电压

    实际电池电压约为57V  


    感谢您的支持

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    感谢您的波形! 是的、这在很大的意义上表明 、损坏 FET 的瞬态可能 会发生。

    您选择的 FET 在漏源极上的额定绝对最大值为80V、在实际 SCD 事件期间、由于 PACK-瞬态、它可能会发生击穿。

    我们可以尝试几种方法。 您可以使用具有较高额定漏源击穿电压的 FET。 我们已将具有100V 漏源绝对最大值的 FET 用于更高的电池电压器件。

    您还可以尝试减慢开关速度以最大限度地减小瞬态(V = L*di/dt)。 从而使 R17电阻器更高。 但是、这会导致关断速度过慢、这可能会导致 FET 因关断速度慢而烧坏。

    对于一些显示短路的文档:

    • 使用多个 FET 的 Bq77905 -这是该器件上一次迭代的多个 FET 应用手册。
      • 这款器件使用40V FET、但也仅显示非堆叠配置、因此电池电压要低得多。
    • TIDA-010216 -这可能更有用、这是一款适用于我们最新器件系列(BQ769x2)的参考设计、旨在使用低侧 FET。  图3-13中显示了短路测试图像。  其设计指南的短路放电保护(可在参考设计页面中找到)。
      • 本设计使用了100V FET。

    此致。

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis   

    我们使用100V MOSFET (4个并联)(IRF100s201)进行了更多测试、我们可以看到 P-和 VSS 中的尖峰。 受控 SCD 事件尖峰约为85V、DSG FET 的栅极关断时间约为33us  

    我们不想增加关断时间。 是否有任何其他方法可以降低   P-和 VSS 中的尖峰。

    根据我的理解、跨 FET 连接的 C30和 C31的作用是什么、这应该绕过 P 到 VSS 中的尖峰

    请告诉我们 、如果我们更改 C30和 C31、将会有所帮助、或者如果我们在 P-至 VSS (B-)中添加 TVS 二极管、

    感谢您的支持  

    Saikat Jana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saikat

    您是否仍在使用100V FET 烧坏? 额定值较高的 FET 不会消除尖峰。 FET 的目的是能够处理尖峰。 如果尖峰为85V、我想100V FET 不会烧坏。  

    降低尖峰的另一种方法是创建一个新布局、尝试尽可能减小布线电感。 不过、正如我说过的、100V FET 可能就足够了。 我们之前建议使用额定电压为电池组/电池电压两倍的 FET、以确保其不会因高瞬态而发生故障。

    FET 周围的电容器称为 ESD 电容器、它们为 ESD 冲击在组件周围进入电池提供了低阻抗路径。 这不应导致问题。

    此致。

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您要提到的迹线电感  

    请告诉我  

    谢谢  

    Saikat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    每个布线都将具有电感。 较长、较细的布线比较短和较宽的布线具有更高的电感。 从 BAT+到 PACK-的走线/路径将因走线、负载和电池而产生电感。

    同样、使用额定功率更高的 FET 是否无法正常工作? 如果尖峰为85V、则使用100V FET 可能足以确保 FET 不会烧坏。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon