This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:硬件设计、在狗喂食时间配置中、如何考虑? 如果配置的进给时间太短(为了满足 FTTI 的要求)、进给时间将在系统启动前到达。 因此、系统

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198493/tps3430-q1-hardware-design-in-the-configuration-of-dog-feeding-time-how-to-consider-if-the-configured-feeding-time-is-too-short-in-order-to-meet-the-requirements-of-ftti-the-feeding-time-will-arrive-before-the-system-is-start

器件型号:TPS3430-Q1

硬件设计、在狗喂食时间配置中、如何考虑? 如果配置的进给时间太短(为了满足 FTTI 的要求)、进给时间将在系统启动前到达。 因此、无法启动系统。 如果配置的馈送时间过长(为了满足启动时间要求、但比 FTTI 时间长很多)、尽管满足系统启动时间要求、但无法满足 FTTI 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaofan、

    我想介绍一个新的看门狗系列 https://www.ti.com/product/TPS3436-Q1 

    该器件系列提供多种新功能、具有更高的精度和更低的电流消耗。

    其中一个特性是"启动延迟"。 用户可以选择更长的启动延迟选项(最长10秒)、以满足上述要求。

    一旦主机完成启动、启动时间可以提前终止。

    请检查此设备是否适合 您。

    谢谢、此致、

    Shridhar。