请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3430-Q1 硬件设计、在狗喂食时间配置中、如何考虑? 如果配置的进给时间太短(为了满足 FTTI 的要求)、进给时间将在系统启动前到达。 因此、无法启动系统。 如果配置的馈送时间过长(为了满足启动时间要求、但比 FTTI 时间长很多)、尽管满足系统启动时间要求、但无法满足 FTTI 要求。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
硬件设计、在狗喂食时间配置中、如何考虑? 如果配置的进给时间太短(为了满足 FTTI 的要求)、进给时间将在系统启动前到达。 因此、无法启动系统。 如果配置的馈送时间过长(为了满足启动时间要求、但比 FTTI 时间长很多)、尽管满足系统启动时间要求、但无法满足 FTTI 要求。
您好 Xiaofan、
我想介绍一个新的看门狗系列 https://www.ti.com/product/TPS3436-Q1
该器件系列提供多种新功能、具有更高的精度和更低的电流消耗。
其中一个特性是"启动延迟"。 用户可以选择更长的启动延迟选项(最长10秒)、以满足上述要求。
一旦主机完成启动、启动时间可以提前终止。
请检查此设备是否适合 您。
谢谢、此致、
Shridhar。