大家好、
我之前问过一个相关问题、我对您的问题回答如下。 希望您可以继续帮助调试这个问题。
1) 1)当您看到电压尖峰时、能否提供 VBAT、IBAT (流入电池的电流)、VBUS 和 IBUS (充电器的输入电流)的示波器捕获? 请在一张示波器图片中标记和。
客户反馈 IBUS 位于 PCB 内部、因此无法进行测试。 黄色波形为 VBUS、蓝色波形为 VBAT、粉色波形为 IBUS。 我还附上了放大的示波器图。


2) 2)您还能在看到电压尖峰时提供 VBAT、IBAT、VSYS 和 ISYS (SYS 负载电流)的示波器捕获吗?
VSYS 和 Isys 没有负载、并且未在系统中使用、因此客户未对其进行测试。 这是必要的吗? 我可以让客户再次进行测试。
3) 3)请在移除电池之前提供充电器设置的完整寄存器转储、并在移除电池后提供另一个寄存器转储。
它是否旨在在电池被移除之前和之后比较寄存器以检查充电器中的状态或错误?
3) 3) 您的系统中是否有任何可能在 BAT 引脚上提供~5.5V 电压的更高电压连接?
无高电压。
4) 4)连接模拟电池(例如、源表)或其他类型的电池(如果可用)时、行为是否保持不变?
是的、客户使用了电子负载、但行为保持不变。

B&R、
Rayna