This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:1s 电池充电效率与充电电流间的关系

Guru**** 2536120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197231/bq25790-1s-battery-charge-efficiency-vs-charge-current

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792

1. 是否可以提供1s 电池5V 输入的750kHz/1.5MHz 充电电流与效率之间的关系图、数据表中未显示该图?

2. 如果 VAC1或 VAC2被确定为 USB 总线、或者可以被置位并且 USB 端没有被优先化、那么认为 D+、D-的确定不被反映是正确的吗?

3. 我是否正确理解了如果只有非 USB VACx 侧有电压、D+和 D-将断开、但电流受 IINDPM 寄存器或 ILIM_HIIZ 引脚(如果 EN_EXTILIM = 1)限制、以较低者为准、无论输入电流优化器(ICO)设置如何?

4. 当连接 OTG 设备时、哪个状态被确定为 D+或 D-?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    关于1、遗憾的是、我没有相关信息、但 BQ25792与 BQ25790相同、但采用引线式封装。  引线会增加少量电阻、因此 BQ25792效率略低于 BQ25790效率。

    除非有必要像双输入多路复用器或>18V 输入那样使用 BQ25790、否则 TI 还提供其他支持 D+/D-的1S 充电器、这可能更适合。

    关于2、VACx 仅检测电压、无法知道是否连接了 USB。  D+/D-每次加电时运行、除非通过 I2C 禁用。

    关于3、是、输入电流限制是 ILIM_HIZ 电阻器设置或 IINDPM 寄存器中的较低者。   

    关于4、在反向/OTG 模式下不使用 D+/D-。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    在通过 WPT 通过 USB 闪存驱动器或通过 OTG 电缆连接的其他器件接收电源时、BC1.2判断是否正确?
    如果是,作出何种判断? (未知充电器?)。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    仅当检测到 VACx/VBUS > UVLO 时才运行 BC1.2。  如果未知、则输入电流限制设置为未知适配器、对于该器件、该适配器为3A。  如果输入电压降至 VINDPM 阈值以下、则 VINDPM 的不良源将激活。

    此致、

    Jeff