This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:

Guru**** 2825765 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198723/bq79600evm

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!  

我想使用 FTDI (仅限 UART)初始化 BQ79600。 我没有 USB2ANY 器件。 下面是该设置的一些图像。  仅连接5V 电源以及 FTDI 电缆、但 电路板不会拉任何电流。 我可能无法唤醒 BQ79600EVM 板。 如何使用 FTDI 唤醒电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beyza、

    我们不支持现成的 FTDI 线缆。 我们通过 GUI 支持 USB2ANY、正如用户指南在 mysecureSw 中所建议的那样。 如果您想使用 FTDI、则需要开发自己的驱动程序和代码以使其正常工作。

    此致、

    泰勒