This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:加热问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195853/bq51050b-heating-issue

器件型号:BQ51050B

您好!

我设计了一款使用  BQ51050BRHLR 的无线充电器。
我使用的线圈是 WR221230-36M8-G
我没有充电问题、除了发热问题、其他都可以。 PCB 会变热、温度会上升到70-75摄氏度、这会损坏电路板的其他功能。
无线线圈 Rx 恰好放置在 PCB 下方、这可能是原因所在。
我使用的解决方案是 NTC 热敏电阻、我添加了10K NTC、将温度限制为52摄氏度、但这会增加总充电时间。
充电电流设置为104mA。
我的问题是 BQ51050BRHLR 上是否有引脚可 由另一个微控制器控制以打开和关闭充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    发热可能是由 TX 进入 PCB、电池或器件中的任何金属的交流场引起的、从而导致温度上升。

    快速测试是将线圈伸出3至6英寸引线、仅将线圈放在交流场中。  这将指示交流场或功率耗散是否导致热上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我延长了线圈导线、未观察到任何发热问题。 但我的问题是、我所使用的产品的最大厚度为10mm、包括 PCB 及其外壳。 我无法在线圈和 PCB 之间保持所需的空间。 是否有任何其他解决方案可减少线圈中的交流场产生的热量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    查看可放置在线圈和 PCB 之间的磁屏蔽材料。  材料由多 家公司制造、我们使用了 TDK IFL/IFM 和 Wurth Electronics 354002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们使用相同的铁氧体板(354002)、但问题仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送布局的图片或草图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们是否可以使用 EN2引脚(引脚号11)由另一个微控制器控制来打开/关闭无线充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN2引脚将设置有线和无线充电之间的优先级、但不充当开/关状态。

    但 AD 可用作开/关、上拉将禁用无线充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。
    在我们的系统中、我们仅使用无线充电、没有用于充电的有线连接。 那么、如果我拉高 AD 引脚并且没有可用的有线连接、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [引用 userid="493995" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195853/bq51050b-heating-issue/4518126 #4518126"]如果我拉高 AD 引脚并且没有可用的有线连接、会发生什么情况?

    Bill J -无线电源将关闭并向 TX 发送 End Power Transfer (结束电源传输)。  此外、/ad-EN 被拉至低电平、但如果悬空、这不是问题。