This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616多个器件并联

Guru**** 2594160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198680/bq79616-q1-bq79616-multiple-devices-connected-in-parallel

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!

我们需要并联电池模块并使用微控制器对其进行控制。 每个电池模块由 bq79616进行监控。

将 bq79616与微控制器连接的最佳方法是:将每个 bq79616与带有 UART 的微控制器连接(如果有可用端口)、或将一个 bq79616与微控制器连接、其余的与采用菊花链拓扑的第一个带有 COMH/COML 的 bq79616连接?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议将一个带有微控制器的 bq79616和其余 bq79616配置为堆栈器件、并通过菊花链进行相互通信。