This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62142:TPS6214x 数据表#39问题

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142, TPS62141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198005/tps62142-tps6214x-datasheet-s-question

器件型号:TPS62142
主题中讨论的其他器件: TPS62141

大家好、

TPS6214x 的器件比较表如下(第3页)所示、如果我想为可固定解决 方案设计3.3V 输出电压、我将使用 TPS62142。

但当我搜索9.3.4系统示例时(第26页)。   3.3V/2A 电源 1.8V/2A 电源的电路使用与 TPS62141相同的器件和 架构 、但输出电压不同。 我认为  应使用 TPS62142的3.3V/2A 电源。 请帮我检查一下吗? 谢谢!

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我的同事会尽快回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    你是对的。 图9-44有错误、我们将着手解决。 请使用 TPS62142、该器件生成3.3V 固定电压。

    谢谢、

    模块