This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:电压输入范围

Guru**** 2518270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781EVM-053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197915/ucc28781-voltage-input-range

器件型号:UCC28781

此 IC 是否可在40V - 900V 输入范围内使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室因美国假期关闭。 我们将很快向您回复您的问题。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    是的、该 IC 可用于控制输入范围为40V-900V 的 ZVS 反激式转换器。  我假设这是直流输入、而不是交流输入。  

    IC 不直接连接到此类电压、但它具有信号输入、通过这些电压连接经调节的信号。  
    由于范围很宽、尤其是 VS 输入必须受到保护、以防止在最高输入电压下从辅助绕组反射的过多负电流(低于其绝对最大额定值)。 这是通过齐纳钳位电路完成的、类似于 UCC28781EVM-053 VS 引脚上的布置、但组件值是为900V 输入量身定制的。
    此外、SWS 输入需要额定电压大于900V 的耗尽型 FET 或共源共栅排列。  

    此外、即使您打算在启动后以最低电压运行、也应将启动电压设置为尽可能高的电平。   
    此外、您不可能在整个输入范围内实现全功率。  
    尽管可以设计启动和40V 至900V 的全功率范围、但由于所需的均方根电流和频率范围、变压器将被严重优化。   
    这些问题对于所有反激式器件都很常见、而 ZVSF 并非唯一的问题。  

    此致、
    Ulrich