This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:替代器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197902/ucc28782evm-030-alternative-parts

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:LMG2610

 LMG2610和 TLP383的两个器件没有库存。 可以使用哪些替代方案?

谢谢、

瓦伦蒂纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的办公室因美国假期关闭。 我们将很快向您回复您的问题。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    作为 LMG2610的替代产品、我建议使用两个 LMG341xR150 、因为它是单个器件、而不是半桥。  目前、TI 只有一个半桥器件。  

    如需了解其他选项、请访问 https://www.ti.com/power-management/gallium-nitride/products.html?keyMatch=GAN%20MOSFET#p267max=559;650

    对于光耦合器、我建议在网上搜索与 TLP383规格相似的备选光耦合器。  它的主要属性是、其 CTR 在整个电流范围内相对平坦、在0.1mA 二极管电流下具有相对较高的 CTR。  

    此致、
    Ulrich