This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:可调节欠压锁定?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198362/tps629210-under-voltage-lockout-adjustable

器件型号:TPS629210

TI 网站上的参数搜索表明 TPS629210具有可设置的 UVLO。  但是、在数据表或 EVM 用户指南中没有专门对此进行说明。  参数中列出了一个 UVLO 阈值、并带有注释"Vin rising"、该阈值表示 UVLO 不可调节且由 Vin 触发、数据表中的表8-3也是如此。   唯一表示可设置 ULVO 的是建议的布局图11-1、它在 EN 引脚上具有电阻分压器。

此器件上的 UVLO 是否可通过使能引脚上的电阻分压器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    TPS629210 UVLO 用于输入电压、不可设置。 这意味着器件在输入电压高于 UVLO 上升阈值时完全可正常工作、并且在输入电压降至电源电压下降时降至阈值以下时关闭。 然而、通过在 EN 引脚的输入端添加一个电阻分压器、精密使能输入允许使用用户可编程的欠压锁定。 请参阅 EVM 用户指南原理图、可以调整电阻分压器 R4/R5以设置用户可选的器件开启输入电压。 R4 (549k)和 R5 (100k)设置大约6.5V 上升(启动)和5.85V 下降(关断)输入电压。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy