This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:Webench 仿真八位位组项和结果

Guru**** 1626420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193077/lmr33630-q1-webench-simulation-tets-item-and-results

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

我尝试使用 LMR33630AQRNXRQ1 仿真电路在 webench 上进行仿真、  

下面是我仿真的设置参数:  

我已经尝试根据我们的电路设计更改组件的值、但结果与 预期不符。  

例如:我将 Vout 设置为3.3V,但结果如此

即使我尝试使用仿真的相同默认组件设置进行仿真、但不更改任何组件值、但结果仍然相同

您对 结果有什么想法吗?

期待您的回复

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    模型似乎有一些问题、我们将与 webench 团队核实。  LMR33630C 是可行的。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ully、

    感谢您报告此问题。 我们可以在 WEBENCH 上重现此问题、并已开始研究此问题。

    一旦我们找到此问题的根本原因、我们将通过更多更新返回给您。

    此致

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ully、

    我们 已经解决了这个问题、修复后、仿真在内部服务器上运行正常。 PFA 报告供您参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign8462.pdf

    此更改将在下一个 WEBENCH 发行版(暂定在2月底之前)在 TI.com 上提供。  

    此致

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、  

    好的、非常感谢。

    我将进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ully、

    此修复 程序现已在 TI.com 上提供。 如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal