This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:PSpice 仿真问题

Guru**** 2525670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197733/tps631000-pspice-simulation-issues

器件型号:TPS631000

您好!

当尝试在 PSpice for TI 中使用 TPS631000对原理图进行仿真时、我始终会遇到这些错误、并且仿真将不会运行:

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U33_U57的接口节点数量不正确。

我能够在 TPS631000网页上提供的加密模型随附的 PSpice 项目上运行仿真、当我使用 PSpice for TI 中的 TI 库中的模型替换 IC 时、该原理图也会运行。

遗憾的是、PSpice 始终在此文件中检测第三方模型、因此使用该文件非常麻烦。

此致、

JEF Dems

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jef、

    是的、此模型存在一些问题。 但是、如果您使用 PSPICE 运行、但不使用 PSPICE for TI、这是可以的、对吧?

    我们正在尝试解决这些问题、但需要一些时间。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    为了澄清这一点、我仅使用 PSpice for TI。 目前、我能够获得所需的信息、尽管由于检测到第三方模型时的限制、我的信息非常缓慢。  

    我不是 PSpice (TI)的相关人员。 如果模型的问题澄清了我得到的错误、那么至少我知道我没有做任何错误。

    此致、

    JEF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jed:

    是的、这正是问题的关键、我想告诉大家、您是对的。 这是我们一方造成的问题。

    当您使用 PSPICE 时、此问题将消失。 不适用于 TI 的 PSPICE。

    总之、感谢您考虑 TI 的器件、我们正努力尽快解决该问题。

    此致

    TAO