This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:参考设计文件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198601/tps2384-reference-design-file

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS23882

您好、E2E 专家、

你好。

TPS2384评估模块的参考设计文件似乎在线缺失。

我找到了一些包含 PCB 和原理图的数据表、但如果您能够自己提供文件、我们将不胜感激。

我们正在评估 TPS2384在多摄像头设置中的使用情况、这将加快我们的开发速度。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    TPS2384是一款仅符合802.3af 标准的旧 PSE 器件、对于新设计、我们建议使用诸如 TPS23882 (B)的802.3bt 器件、以满足 IEEE 设定的电流规范。 您还可以将 TPS23861用于4通道系统、但该器件仅满足802.3at 规格。 对于 TPS23882 (B) 、可在 TI.com 上获取 EVM 设计文件。

    如果您仍有兴趣、请允许我在内部访问 TPS2384 EVM 设计文件!

    谢谢、此致、

    林德华