This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177:此设计适用于多相降压/升压?

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, PMP7837, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198425/lm5177-lm5177-this-design-is-workable-for-multiphase-buck-boost

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: PMP7837LM5122

两个 LM5177使用相同的 COMP 来使电感器电流接近。

使用连接了一个 COMP 引脚的外部电压跟随器来覆盖另一个 COMP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    尽管 LM5177尚未明确针对多相操作进行设计、但可以连接两个或多个此类控制器。
    已通过连接两个 EVM 成功测试了多相操作。

    这是一个如何连接两个控制器的概念。

    需要在外部生成两个或更多相位的时钟同步。
    对于两相、您需要将两个相移为180°的时钟信号馈入 Sync1和 Sync2。
    对于更多相位、您需要具有相应相移的更多时钟信号、例如3 * 120°。

    布局对于在相位之间实现良好的功率分配非常重要。
    所有功率级的高电流输入和输出路径必须以星形拓扑连接、并且这些路径具有相似的(寄生)电感。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接连接两个 LM5177 "COMP"引脚是否正常?
    由于"COMP"是误差放大器的输出、因此我无法确定"COMP"将跟随哪个  误差放大器输出。

    我看到 PMP7837具有将"COMP"连接在一起的相同概念。

    但是、我仍然想知道 为什么 这不能连接两 个误差放大器输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    如果控制器 IC 在内部使用转换器放大器作为误差放大器(在其输出端驱动电流)、则只能直接连接 COMP 引脚。
    然而、这种以这种方式并联多个控制器的概念不能用于具有转换器放大器的任何部件、因为还有其他事项需要注意。
    LM5122专门针对多相应用而设计。 当您查看该器件的数据表时、您会发现、当该器件配置为次级器件时、列出的五个或六个点将会起不同的作用。

    因此、请首先联系 TI、了解是否可以连接两个控制器以及如何连接以实现多相操作。

    此致、
    哈里